This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873H-Q1EVM:用于驱动珀尔帖元件的 LC 滤波器

Guru**** 2482095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145-Q1, DRV8706-Q1, DRV8873-Q1, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206814/drv8873h-q1evm-lc-filter-for-driving-peltier-element

器件型号:DRV8873H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1、DRV8145-Q1 、DRV8873-Q1、DRV8706-Q1

您好!

我正在尝试将此器件与一对 LC 滤波器结合使用来驱动我的珀尔帖元件。

我正在 PWM 模式下使用软件、即使故障指示灯亮起、 我也可以 在没有 LC 滤波器的情况下驱动 TEC (即、使 TEC 冷却或升温)。

但是、当我放入 LC 滤波器时、什么也不会发生、它不再驱动珀尔帖了。

我在这里做错了什么事吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件上的 nFAULT 线路是否为低电平、而输出上是否未发生 PWM?  如果是、滤波器响应可能会使器件上的 OCP 跳闸。  您的 PWM 频率是多少?  您是否仿真了滤波器对该频率的响应?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    PWM 频率是软件默认频率 f=20kHz。

    滤波器的截止频率为~15kHz

    我也关闭了 Itrip 选项、如下所示:

    仍然,没有什么工作:".  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查阅数据表并搜索"OCP"。  OCP 是一种保护模式、与 Itrip 的电流调节不同。  遗憾的是、无法禁用硬件器件(DRV8873H)上的 OCP 保护。  这是软件 SPI 型号中的一个选项。   

    您可以使用函数发生器断开 MCU 和电机驱动器之间的连接并连接外部 PWM 源、从而可以使用 TEC 元件更常见的更高频率。  

    如果您对滤波器建模、我怀疑它达到峰值并导致高电流流入器件并使 OCP 跳闸。

    您可能会发现这篇文章很有趣:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967858/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的反馈。

    我们成功解决了这个问题。 但是、电机驱动器对于我们的应用而言不够强大。

    Peltier 元件的额定值  128.7W、13.1A、15.7V (链接: https://de.rs-online.com/web/p/peltiermodule/4901402)

    您能推荐任何能够驱动这款 Peltier 以全关节方式运行的 IC 吗?

    提前感谢您。

    此致、

    泰语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰语

    既然 Ryan 在本周很牛、那么让我来谈谈这次讨论。  

    13.1A 电流流动多长时间? 如果它的范围是~0.1s、则 DRV8245-Q1 (全桥)应该是合适的。  

    如果它是~10s 范围、则可以解决 DRV8145-Q1 (半桥) x 2个。

    我们还有 DRV8243/44-Q1、DRV8143/44-Q1。 它们是 DRV8245-Q1和 DRV8145-Q1的较低电流版本。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,但我不是完全理解您的答案:)我打算以100kHz 的频率驱动 TEC。

    这是否以某种方式与您的答案有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 我知道您需要驱动100KHz。 如果 PWM 频率为100KHz、则 DRV8243/44/45-Q1无法正常工作、因为 PWM 频率过高(支持高达20kHz)。

    DRV8873-Q1可以使用100KHz PWM、但不支持13.1A 峰值电流。

    您是否需要 Q1器件? 如果是、我建议使用 DRV8706-Q1等栅极驱动器。

    此致

    森田真也