主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1、DRV8145-Q1 、DRV8873-Q1、DRV8706-Q1
您好!
我正在尝试将此器件与一对 LC 滤波器结合使用来驱动我的珀尔帖元件。
我正在 PWM 模式下使用软件、即使故障指示灯亮起、 我也可以 在没有 LC 滤波器的情况下驱动 TEC (即、使 TEC 冷却或升温)。
但是、当我放入 LC 滤波器时、什么也不会发生、它不再驱动珀尔帖了。
我在这里做错了什么事吗?

非常感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将此器件与一对 LC 滤波器结合使用来驱动我的珀尔帖元件。
我正在 PWM 模式下使用软件、即使故障指示灯亮起、 我也可以 在没有 LC 滤波器的情况下驱动 TEC (即、使 TEC 冷却或升温)。
但是、当我放入 LC 滤波器时、什么也不会发生、它不再驱动珀尔帖了。
我在这里做错了什么事吗?

非常感谢您的帮助。
您好!
请查阅数据表并搜索"OCP"。 OCP 是一种保护模式、与 Itrip 的电流调节不同。 遗憾的是、无法禁用硬件器件(DRV8873H)上的 OCP 保护。 这是软件 SPI 型号中的一个选项。
您可以使用函数发生器断开 MCU 和电机驱动器之间的连接并连接外部 PWM 源、从而可以使用 TEC 元件更常见的更高频率。
如果您对滤波器建模、我怀疑它达到峰值并导致高电流流入器件并使 OCP 跳闸。
您可能会发现这篇文章很有趣:
此致、
Ryan
您好、Ryan、
非常感谢您的反馈。
我们成功解决了这个问题。 但是、电机驱动器对于我们的应用而言不够强大。
Peltier 元件的额定值 128.7W、13.1A、15.7V (链接: https://de.rs-online.com/web/p/peltiermodule/4901402)
您能推荐任何能够驱动这款 Peltier 以全关节方式运行的 IC 吗?
提前感谢您。
此致、
泰语。
您好,泰语
既然 Ryan 在本周很牛、那么让我来谈谈这次讨论。
13.1A 电流流动多长时间? 如果它的范围是~0.1s、则 DRV8245-Q1 (全桥)应该是合适的。

如果它是~10s 范围、则可以解决 DRV8145-Q1 (半桥) x 2个。

我们还有 DRV8243/44-Q1、DRV8143/44-Q1。 它们是 DRV8245-Q1和 DRV8145-Q1的较低电流版本。
此致
森田真也