主题中讨论的其他器件:MCF8316A、
大家好、我真的需要一些帮助、以使 MCF8316A 评估模块/板正常工作/得到一个正常工作的电机驱动器解决方案。
我使用的是 flycat 品牌2805万向节电机、140kV。 相位电阻为每相12欧姆(任一指定端子之间的电阻总共为24欧姆)。
2805表示定子直径为28mm、宽为5mm。
我把一切都连接好了、显然评估板会与 GUI 通信。 似乎可以很好地读取寄存器。 我假设在 GUI 中更改寄存器时会自动写入这些寄存器、我只能通过观察 GUI 中某些设置时电机行为的细微变化来确认这一点。 我注意到 GUI 的寄存器映射部分没有显示所有寄存器、包括我感兴趣的寄存器、这可能不太正确。
主要问题是它会立即显示 MPET_IPD_FAULT。 当我单击 Clear (清除)按钮清除故障时、电机会发生轻微衰减、大概是重新启动初始化和电机启动序列。 当我将 MPET_IPD_CURRENT_LIMIT 从0.1安培增加到2安培时、似乎略微困难、这表示当 GUI 中的字段发生更改时、GUI 会自动更改寄存器。
我现在没有正常工作的电感表、但非常相似电机的规格表明每相电感可能为1.5mH。 我尝试在不发生任何明显行为变化的情况下输入从0.5 mH 一直到8mH 的电感。
我按照 GUI 中的指导进行操作、但仍然无法正常工作。 我翻了一番,换了不少东西,重新开始整个调查/重置系统多次。 电源电压为12伏。
我可以通过哪种方法获得该芯片来驱动该电机?
我有一些廉价的驱动板,没有问题驾驶它,但他们产生太多的噪音。 我的应用是一个可逆风扇、必须非常安静。 它是一个低转速通风风扇,将在一间卧室和运行在所有时间。