This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BUTTEN VREF 电压源是什么? 我无法通过切换看到任何 SPI 通信。
Andreas、
问题很好、因为应该有一个 SPI 事务要写入 VREF_INT_EN 位、如下所示:
我们将需要使用内部固件/GUI 来检查这一点。 目前负责该设备的工程师是 OOO。。。返回下周。 我们可以先确认。
因此、您可以同时继续开发、我只需设置为"外部"并进行相应调整。
我将保持此打开状态、直到我们可以进行内部检查。
此致、
Ryan
或者、您可以直接写入上面的寄存器以启用/禁用内部基准、然后您应该会看到 SPI 事务。 使用寄存器选项卡直接写入/读取此寄存器。
尊敬的 Andreas:
VREF 按钮使用户能够在 VREF 的内部固定3.3V 基准或 VREF 引脚上的外部输入之间进行选择。 这可以通过 CTRL13寄存器位字段 VREF_INT_EN 进行选择。 请注意、此寄存器位置对应于生产芯片。 对于预量产器件、此位位于 ATQ_CTRL18寄存器中。
验证 EVM 中的驱动程序器件标识。 如果它 以 下面片段中所示的"PDRV"开头、则为预生产器件。 如果标记以"DRV"开头、则表示为生产器件。
请在 EVM UG 中查看此注释、如下代码段:第9页。 根据 EVM 上的器件版本、使用适当的 GUI。 我们建议使用 EVM 的量产器件版本。 如果您的 EVM 碰巧具有"PDRV"版本、可以通过两种方法获取量产版本的器件 DRV8462EVM。 申请 DRV8462DDW 的免费样片并返修现有 EVM、或从网上商店订购新 EVM。 所有新 EVM 均采用量产器件构建。
如果还有其他问题、请告诉我。 如果这解决了您的问题、请从结束处关闭此主题。谢谢。
此致、Murugavel
尊敬的 Andreas:
我注意到您发布了另一篇关于类似 VREF 问题的帖子。 我假设该主题是关于 DRV8462EVM、而不是关于 DRV8462VEVM (带散热器)。 如果稍后介绍、我们将介绍如何为预生产 DRV8462VEVM 使用不同的 GUI。 只是想让您随时了解最新情况。
此致、Murugavel
尊敬的 Andreas:
我想您的问题已经解决。 请确认。 谢谢。
此致、Murugavel