This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:GUI 切换 VREF 电压源

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM, DRV8462VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226640/drv8462evm-gui-switch-vref-voltage-source

器件型号:DRV8462EVM

BUTTEN VREF 电压源是什么? 我无法通过切换看到任何 SPI 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    问题很好、因为应该有一个 SPI 事务要写入 VREF_INT_EN 位、如下所示:

    我们将需要使用内部固件/GUI 来检查这一点。  目前负责该设备的工程师是 OOO。。。返回下周。  我们可以先确认。

    因此、您可以同时继续开发、我只需设置为"外部"并进行相应调整。   

    我将保持此打开状态、直到我们可以进行内部检查。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您可以直接写入上面的寄存器以启用/禁用内部基准、然后您应该会看到 SPI 事务。  使用寄存器选项卡直接写入/读取此寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    VREF 按钮使用户能够在 VREF 的内部固定3.3V 基准或 VREF 引脚上的外部输入之间进行选择。 这可以通过 CTRL13寄存器位字段 VREF_INT_EN 进行选择。 请注意、此寄存器位置对应于生产芯片。 对于预量产器件、此位位于   ATQ_CTRL18寄存器中。

    验证 EVM 中的驱动程序器件标识。 如果它 以 下面片段中所示的"PDRV"开头、则为预生产器件。 如果标记以"DRV"开头、则表示为生产器件。

    请在 EVM UG 中查看此注释、如下代码段:第9页。 根据 EVM 上的器件版本、使用适当的 GUI。 我们建议使用 EVM 的量产器件版本。 如果您的 EVM 碰巧具有"PDRV"版本、可以通过两种方法获取量产版本的器件 DRV8462EVM。 申请 DRV8462DDW 的免费样片并返修现有 EVM、或从网上商店订购新 EVM。 所有新 EVM 均采用量产器件构建。

    如果还有其他问题、请告诉我。 如果这解决了您的问题、请从结束处关闭此主题。谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我注意到您发布了另一篇关于类似 VREF 问题的帖子。 我假设该主题是关于 DRV8462EVM、而不是关于 DRV8462VEVM (带散热器)。 如果稍后介绍、我们将介绍如何为预生产 DRV8462VEVM 使用不同的 GUI。 只是想让您随时了解最新情况。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我想您的问题已经解决。 请确认。 谢谢。

    此致、Murugavel