BUTTEN VREF 电压源是什么? 我无法通过切换看到任何 SPI 通信。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BUTTEN VREF 电压源是什么? 我无法通过切换看到任何 SPI 通信。

尊敬的 Andreas:
VREF 按钮使用户能够在 VREF 的内部固定3.3V 基准或 VREF 引脚上的外部输入之间进行选择。 这可以通过 CTRL13寄存器位字段 VREF_INT_EN 进行选择。 请注意、此寄存器位置对应于生产芯片。 对于预量产器件、此位位于 ATQ_CTRL18寄存器中。

验证 EVM 中的驱动程序器件标识。 如果它 以 下面片段中所示的"PDRV"开头、则为预生产器件。 如果标记以"DRV"开头、则表示为生产器件。

请在 EVM UG 中查看此注释、如下代码段:第9页。 根据 EVM 上的器件版本、使用适当的 GUI。 我们建议使用 EVM 的量产器件版本。 如果您的 EVM 碰巧具有"PDRV"版本、可以通过两种方法获取量产版本的器件 DRV8462EVM。 申请 DRV8462DDW 的免费样片并返修现有 EVM、或从网上商店订购新 EVM。 所有新 EVM 均采用量产器件构建。

如果还有其他问题、请告诉我。 如果这解决了您的问题、请从结束处关闭此主题。谢谢。
此致、Murugavel