This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:有关 DRV8873-Q1驱动电流的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245H-Q1EVM, DRV8873-Q1, DRV8262-Q1, DRV8244-Q1, DRV8243-Q1, DRV8245-Q1, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254706/drv8873-q1-question-about-drv8873-q1-drive-current

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8262-Q1DRV8244-Q1DRV8243-Q1DRV8245-Q1、DRV8245H-Q1EVM、 DRV8262

您好、专家。

当前项目需要使用 DRV8873-Q1驱动全桥有刷直流电机。 输入电压为24V、电流为5A。 环境温度为-40℃~85℃、DRV8873-Q1能否满足要求?我在计算结温升高时遇到了一些困难、因为根据5A 计算温升会超过最大结温。 如何计算该值? 谢谢。

如何按照上图中的功率计算方法、计算电流为5A 时85°C 处的结温升高 TJ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    客户是否在寻找汽车24V VBAT? 如果是、通常客户需要65V 绝对最大值。 请与客户核对。 我们有最大绝对电压为65V 的器件- DRV8262-Q1。

    如果需要65V、您可以在内部联系我以详细了解客户机会吗?  

    如果40V 绝对最大值已经足够好、我建议使用 DRV8243/44/45-Q1系列而不是 DRV8873-Q1。 它们是新一代 DRV8873-Q1。  DRV8243-Q1在没有 PWM 的情况下可以以5A 电流运行几秒。 DRV8244-Q1可以驱动比 DRV8243-Q1更高的电流。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya。

    感谢您的答复。

    目前该产品用于商用车电源是直流18~32V、要驱动5A 负载、可以使用全桥驱动也可以使用两个半桥高侧驱动电阻负载。 计划使用 DRV8245-Q1、因为根据手册中的结温升计算结果、DRV8245-Q1可以满足5A 要求。

    我有几个问题希望能得到解答。

    、如上所示、注释中的意思不清楚、因为使用的电源可能是32V、如果它在 OUT 接地短路时高于28V、它将不会提供过流保护?

    、如上所示、不支持在独立模式下使用 HW 模型如何解释单个半桥的高电阻状态? 这是否意味着单个半桥的 OUT 端口无法实现高电阻状态?

    3、DRV824x_DRV814x-Q1EVM 能否提供原理图和 PCB 布局?我在官方网站上没有找到相关的技术信息。

    4、上图显示 nFAULT、SPI (Opt)、DRVOFF、nSLEEP 这些信号表明它们可以共享、这是否意味着可以使用一个 IO 按类别控制不同芯片的这些信号? 例如、芯片 A 的 DRVOFF 和芯片 B 的 DRVOFF 可以由一个 IO 控制? 但 nFAULT 是 OD 栅极、如果将它们组合在一起、我怎么判断哪个芯片有例外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheng、

    我将让 Morita-San 地址1和2。   

    3.请参阅 DRV8245H-Q1EVM 页面的设计文件部分、并下载  DRV82xxQ1EVM 硬件文件(修订版 A)。  然后、将原理图和 PCB 布局保存在  Altium 项目的 Sources 子文件夹中。  

    4.是的,就像你描述的一样。  对于 nFAULT、如果在没有一些额外电路或步骤的情况下将它们组合在一起、您将无法判断哪个有例外。  如果使用 SPI 版本的器件、则可以在 nFAULT 信号发生变化时随时检查每个器件故障寄存器、并且通过读取寄存器可以确定哪个器件出现问题。  或者有一个系统逻辑、可以在其中 任何驱动器出现故障时停止并执行重置、等等。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信、如果输入电压是高达32V 的直流电压。 客户不接受 DRV8245-Q1等40V 绝对最大值器件。  我们可能需要推荐 DRV8262-Q1 (绝对最大值65V)。

    我建议先确认这一点。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya。

    共模电压的情况。 选择具有更高输入电压的芯片模型。

    我的使用要求是、我需要单个全桥驱动器输出、但它应支持5A 电流、单个全桥应支持两个独立的半桥驱动器、因为除了连接电机外、我可能还需要连接一些电阻负载。 我查看了 DRV8262的数据表、它可以支持独立半桥驱动模式? 如下图所示。 两个独立的负载 LOAD1和 LOAD2可以在外部连接、并且它们每个都可以在100%占空比下以5A 电流驱动。 该方案能否实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    感谢您分享您的用例。  

    DRV8262-Q1没有独立模式。 但是、PWM 模式可用于2倍低侧电阻负载。

    使用下表、可以使用4.9A 直流(100%、OUT1和 OUT2作为低侧电阻负载)。 8.4A 最大10秒。 如果您需要5A 直流电而非4.9A、则可能需要稍微增大 PCB 尺寸。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya。

    集成 MOS 解决方案是否具有与 DRV8245-Q1功能类似的高电压芯片?TI 是否有可满足我需求的独立控制器外部驱动 MOS 管解决方案?

    DRV8262的 PH/EN 和 PWM 接口的 IN1/1N3和 IN2/IN4上的输出信号之间有何差异、其中 PH/EN 是高电平和低电平信号、PWM 是输出脉冲信号? 这两者之间的区别是什么?

    如果使用 DRV8262满足功能要求、如何设置衰减和衰减?我不了解衰减和 TOFF 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    由于汽车产品存在集成高电压65V 绝对最大 FET 的局限性、DRV8262-Q1仅是我们可以推荐的产品。

    请参阅数据表中的下表。 它显示了 PH/EN 和 PWM 之间的差异。

    在正常运行中、衰减模式可以参考上表。 因此并不复杂。

    TOFF 和图7-5仅与电流调节有关。 如果使用电流调节/ITIRP 函数、需要注意 tOFF 和图7-5。

    此致

    森田真也