主题中讨论的其他器件: DRV8262-Q1、 DRV8244-Q1、 DRV8243-Q1、 DRV8245-Q1、DRV8245H-Q1EVM、 DRV8262
您好、专家。
当前项目需要使用 DRV8873-Q1驱动全桥有刷直流电机。 输入电压为24V、电流为5A。 环境温度为-40℃~85℃、DRV8873-Q1能否满足要求?我在计算结温升高时遇到了一些困难、因为根据5A 计算温升会超过最大结温。 如何计算该值? 谢谢。



如何按照上图中的功率计算方法、计算电流为5A 时85°C 处的结温升高 TJ?