This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:GVDD 引脚欠压:电压范围和故障排除

Guru**** 2471890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253121/drv8301-gvdd-pin-undervoltage-voltage-ranges-and-troubleshooting

器件型号:DRV8301

论坛成员、您好!

我的电子电路上的 GVDD 引脚一直存在问题、我希望从社区获得一些见解和指导。 当为 GVDD 引脚提供的电压降至5V 以下或升高至15V 以上时、就会出现该问题。 我想在20V - 55V 的范围内运行电路。 我怀疑这种欠压情况可能会导致电路出现某些故障。  我附上了原理图供参考。

观察结果:
降压转换器可在5V 到45V 的范围内正常工作。
布局是根据 TI 指导原则设计的。


以下是我的问题:

  1. 当电压低于5V 和高于15V 时、GVDD 引脚如何工作? 这些电压范围对电路的性能和可靠性有何潜在影响?

  2. GVDD 引脚电压超出指定范围的原因可能是什么? 是否有任何常见的缺陷会导致这个问题?

  3. 是否有任何建议的电路保护机制或措施可防止出现 GVDD 欠压情况? 如何保护我的电路免受潜在的损坏?

  4. 是否有任何妥善做法可用于排除 GVDD 欠压事件并确定其根本原因? 我可以使用哪些工具或技术来确定问题?

  5. 如果有人以前遇到过类似的 GVDD 欠压问题、您能否分享您的经验以及为解决该问题所采取的步骤?


下面附加了一些观察到的波形。

PWRGD



输入脉冲


CP1和 GND 之间


CP2和 GND


EN_GATE 信号

DVDD 信号

AVDD 信号



在5V 至15V 输入电压范围内、GVDD 变为10V。 不过、仍然无法观察到输出脉冲。

在15V 以上时、它变为1.68V 的固定值、FAULT 引脚变为低电平。

我未使用带 SPI 模式的 DRV8301。

我们非常感谢您提供任何帮助或建议。 提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!  

    感谢您使用我们的论坛!  

    您是否具有所使用的完全正确的 DRV8301配置?

    请留出一些时间查看您提供的信息和原理图、我将在接下来的一周内提供更新/建议。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复。

    可以。 我将使用 具有六 PWM 配置的 DRV8301DCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    也感谢您提供的额外信息。

    希望能尽快与您联系。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想跟进这个问题的状态。 在我们向前迈进的过程中、清楚地了解事情的现状对于确保一切顺利进行至关重要。

    您的及时响应将帮助我们做出明智的决策、并相应地规划我们的后续步骤。 如果有任何障碍或需要帮助,请不要犹豫,告诉我。

    感谢您关注此事。 我期待您的最新动态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!  

    很抱歉回复延迟、我仍在努力针对提出的问题提供适当的回复、并打算在即将到来的星期一结束时提供进一步的更新信息。

    感谢您的耐心。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    Unknown 说:
    低于5V 和高于15V 的电压下、GVDD 引脚如何发挥作用? 这些电压范围对电路的性能和可靠性有何潜在影响?

     在正常条件下(6V < PVDD < 60V)工作时、GVDD 应在典型输出电压约为11V 的稳定值下正常工作。 当处于此范围内时、电路的性能不应发生变化、因为它是稳压源。   

    Unknown 说:
    GVDD 引脚电压超出指定范围的原因可能是什么? 是否存在可能导致此问题的常见陷阱?

    这种情况的三个可能的缺陷/原因是:

    1) PVDD 过低(我不相信这里就是这种情况、但我必须推荐 PVDD1保持高于6V 而不是5V)

    2) 2)为 GVDD 供电的电荷泵出现故障。 当 PVDD 为5-15V 时以及当 PVDD 高于15V (>15V)时、您是否可以重新测量/提供电荷泵引脚上放大的电压波形? 我想比较一下它们在这些问题变得很明显的不同领域的工作情况。   

    3)连接到 GVDD 的外部负载(通常不推荐)、消耗的电流超出引脚的额定电流。 从原理图中看、它没有出现。这应该是个问题、但您能否检查是否有电流从 GVDD 流出异常?

    • 是否有任何妥善做法可用于排除 GVDD 欠压事件并确定其根本原因? 我可以使用哪些工具或技术来确定问题?

    • 如果有人以前遇到过类似的 GVDD 欠压问题、您能否分享您的经验以及为解决该问题所采取的步骤?

    [/报价]

    我必须继续调查其他事件、并就该问题与我的团队进一步协调、以便更深入地了解/建议最佳实践、然后才能给出适当的回应。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我会发布所有引脚的 DSO 读数屏幕截图以进行进一步分析。 请告知我是否需要在我之前共享的电路中调整任何元件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、如果有任何我可以推荐的更改、我会告诉您。  

    此致、

    -约书亚