This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:过热问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301084/drv8462-overheating-issues

器件型号:DRV8462

您好!  

我在以下列参数运行时遇到装配体过热问题:  

步进速率= 1/256

运行电流= 60%

待机电流= 20%

待机电流延迟= 100ms (100ms 后、电流变为待机电流)

速度= 60RPM

加速/减速= 100 RPM/s

在33%的占空比下运行1/2小时后、组件过热(80°C)。  它被更改为大约14%...3秒关闭而5秒打开。  之后、温度似乎稳定在大约56C。   


我们的布局类似这样、它是4层(接地和电源作为 2个内层)。  顶部充满了浇注的电源平面...第2层是接地...第3层是分离式电源平面...第4层充满了其余的接地平面。   

我们甚至为外部散热器添加了额外的区域(不带焊盘掩模)、以便从空白处和驱动器散发热量(使用散热焊盘)。  但仍然过热、我们在所有层均使用1盎司铜。  我们为此驱动器提供了评估板、它会像我们的小板那样变热但不会变热。  我是不是在努力处理用于散热的铜用量、有人认为、还是在我们如何推动这一需求方面存在问题(因为您不了解我们的具体细节、可能只是修辞一下)?但我们非常感激您提供任何帮助/建议!  请提出您可能认为的任何后续问题。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们布局的一个片段。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    使用的电源电压是多少? 感谢您分享布局。 看看铜中的断点-请参阅下面标记为白色轮廓的部分-热量不会传播到更大的区域、从而导致驾驶员的运行温度非常高。 我们建议尽可能扩大顶层覆铜区和底层覆铜区、从而更大限度地提高功率耗散。 您可以使用我们的 EVM 顶层作为参考。 可从工具网页下载 Altium 项目。 与 EVM PCB 相比、这无疑是一个 PCB 功率耗散问题。 我希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:  

    感谢您的快速回复。  电压为48V。  我同意这是功率耗散问题。  我曾重温过 DRV8462数据表和布局建议、并看到了几项...但首先、下面是底层的片段。   


    ...下面是 TI 的布局指南:  


    我想我们遵守了提供的所有指南。  我看到我们未遵循的唯一情况是各层厚度为2oz、因为我们的层均为1oz 的覆铜平面。 再次提醒一下、我们添加了一个外部散热器以覆盖驱动器和其他铜焊盘(使用散热焊盘)。   

    此外、我还要补充一点、我们的温度记录在微控制器(图片底部的 U4)上。   

    根据您的回复建议,我当然可以调整周围被淹没的飞机变成地面(除了你圈出的区域)。  针对其当前状态的目的是尝试匹配各层阻抗(电源、接地、电源、接地)。  虽然我们还没有达到 CE 测试规范、但我认为改变这个方案并不会对我们的电路性能产生负面影响。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    改变布局将改善热性能。 底层看起来正常。 考虑到驱动器周围的面积有限、可能需要2盎司的空间。 是的、我注意到您提到了外部散热器。 它放在了哪里? 如果在 IC 的顶部表面、它可能用处不大。 如果在器件底层的正下方有一个裸露的镀层表面并在其上粘上一个散热器、则通过散热焊盘更好地将热量从芯片散发出去。 所有这些都应该有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我们建议我考虑将驱动器移动到底部、并调整(上方)散热器以接触驱动器正上方裸露的(较大)焊盘。  我可以这么做。  目前、散热器达到了3个点:陶瓷 IC 主体和器件两侧的两个暴露(较小)区域。  如果我要由顶层抑制以及热量如何保持在这里、我将查看一下重新设计。  如果我可以使用对流冷却(使用空气)、我会选择这条路线、但这不是一个选择。  您是否会再次确认您在上面发布的建议、该建议是否仍然是一条很好的途径(通过过孔将热量拉到驱动器另一侧的散热器)?   

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、这就是我的意思。

    您还有另一个选项、该选项可能是此设备的稍高版本。 采用 DDV 封装的 DRV8462 -即将发布。 它在 IC 的顶部有一个用于螺栓固定式散热器的散热焊盘。 IC 发生翻转、这意味着占用空间将是镜像。 详细信息、请参阅 DRV8462数据表。 100%软件兼容、但由于采用螺栓固定式散热器选项、最高可支持10A 电流。   

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒的反馈,再次感谢 Murugavel。  我认为这满足了我的问题、我将结束这一步。