This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326191/drv8316c-actual-current-value
对于8A 峰值、实际建议的电流值是多少?
尊敬的 Taku:
今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。
请预计本周可能会有延误的回复。
此致、 安德鲁
您能否澄清一下有关峰值电流的问题? 这可能有助于首先解释您的系统要求、以便提供更好的建议。
此致、
-约书亚
你好、Joshua、
我知道数据表中的峰值电流是8A。 例如、CAN 可以、例如7.99A?
是的、峰值电流是可以使用的可持续最大电流。 由于8A 是定义的安全最大值、因此峰值电流可能会更小。
感谢您的回答!
对于需要移动缝纫机针的应用、瞬时需要超过8A 的电流(大约10ms)。 如果你有任何其他建议,请告诉我。
Taku
很乐意提供支持!
我可以帮助为其他器件选型提供建议、但您能帮助定义应用/系统要求、 例如最大/预期电压、 功耗、 封装尺寸和任何其他重要要求吗?
谢谢、此致、
如果电流超过 DRV8316C 的指定值、过流保护是否起作用?
尚未确定机械装置和电机、因此这将是大致规格。
电机驱动电压:24V 功耗:在等效电机上约为60W。 (在当前系统中、电流瞬时约为 MAX20A) 封装和尺寸:现无限制
感谢您提供规格信息! 请允许我查看任何潜在的合适器件。
关于过流保护(OCP)、 设计为当 MOSFET 电流在一段时间内达到设定的 OCP 阈值时激活安全特性。 此器件有两个可用的 OCP 电平、最低设置的最小可能跳变阈值为10A、这意味着安全功能将在如此高的电流下激活。
从它积累起、持续10毫秒的8A 电流不能满足 OCP 保护、对吗?
我认为是正确的、因为 DRV8316的 OCP 抗尖峰脉冲时间在几微秒内、但在电流低于10A 时不会跳闸(预计是可能的最低跳闸电平)。
此应用是否需要集成驱动器、或者也可接受外部 MOSFET 解决方案?