This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:实际电流值

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1326191/drv8316c-actual-current-value

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件: DRV8316

对于8A 峰值、实际建议的电流值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    今天是美国假期、因此我们的团队离开办公室、明天再回来。

    请预计本周可能会有延误的回复。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:  

    您能否澄清一下有关峰值电流的问题? 这可能有助于首先解释您的系统要求、以便提供更好的建议。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我知道数据表中的峰值电流是8A。 例如、CAN 可以、例如7.99A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:  

    是的、峰值电流是可以使用的可持续最大电流。 由于8A 是定义的安全最大值、因此峰值电流可能会更小。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回答!

    对于需要移动缝纫机针的应用、瞬时需要超过8A 的电流(大约10ms)。 如果你有任何其他建议,请告诉我。

    此致、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    很乐意提供支持!  

    我可以帮助为其他器件选型提供建议、但您能帮助定义应用/系统要求、 例如最大/预期电压、 功耗、 封装尺寸和任何其他重要要求吗?

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流超过 DRV8316C 的指定值、过流保护是否起作用?

    尚未确定机械装置和电机、因此这将是大致规格。


    电机驱动电压:24V
    功耗:在等效电机上约为60W。 (在当前系统中、电流瞬时约为 MAX20A)
    封装和尺寸:现无限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:  

    感谢您提供规格信息! 请允许我查看任何潜在的合适器件。

    关于过流保护(OCP)、 设计为当 MOSFET 电流在一段时间内达到设定的 OCP 阈值时激活安全特性。 此器件有两个可用的 OCP 电平、最低设置的最小可能跳变阈值为10A、这意味着安全功能将在如此高的电流下激活。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从它积累起、持续10毫秒的8A 电流不能满足 OCP 保护、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是正确的、因为 DRV8316的 OCP 抗尖峰脉冲时间在几微秒内、但在电流低于10A 时不会跳闸(预计是可能的最低跳闸电平)。

    此应用是否需要集成驱动器、或者也可接受外部 MOSFET 解决方案?

    此致、

    -约书亚