This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:将 DRV8251A 与恒流 TPS922053连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, DRV8251A, LM317L, DRV8251, DRV8251AEVM, LM317, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339432/drv8251a-interfacing-drv8251a-with-constant-current-tps922053

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件:TPS922053LM317LDRV8251LM317TPS92515

您好、TI 支持团队、

我们打算在需要恒定线圈电流(0.25A)的电磁流量计应用中使用 DRV8251A。 我们使用的是恒定电流阱 LED 驱动器 TPS922053。 请参阅所附的原理图详细信息、其中+24V 输入作为 LED+连接到 DRV8251A 的 VM 和 LED-、也就是 TPS922053的 VOUT 连接到 DRV8251A 的 GND。 +24V 是数字侧采用微控制器的隔离式电源。 我们打算通过以 LED-(DRV8251A 的 GND)为基准的光耦合器驱动 DRV8251A 的 IN1。 关于本应用、您能否回答以下问题?

在 GND 悬空(除非线圈(负载已连接)的情况下、对于 LM317L、您是否发现此方案中存在任何可靠性/操作问题。 这意味着 LM317L 的输入为24V、GND 将悬空。 一旦我们连接线圈,VOUT 将等于11.5V (24V--50X0.25A)。

此致、

贾格迪什


e2e.ti.com/.../DRV8251A_5F00_TPS922053.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    在之前的设计中、您做过此类接地吗?

    我担心具有"悬空"接地会使输入引脚出现负电压。  

    如果器件超过任何绝对 最大额定值、则在绝对最大额定值之外运行可能会对器件造成永久损坏、因此不建议这样做。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不可以、以前未进行过这种接地、因此请向 TI 寻求建议。 在此应用中、GND 最初将悬空、但一旦连接负载、GND 将固定。 此类情况的现场频率很低、并且这在本质上不会重复。 有3个问题我们希望征求您的意见。  

    最初、GND 和3.3V 都不存在、因此 DRV8251的 IN1和 GND 之间有10K。 连接负载后、我认为第一个 DRV8251A GND 电位将固定、然后生成3.3V。 如果我们发现负电压的可能性、我们是否可以在 DRV8251A 的 IN1和 GND 引脚之间连接低 VF 肖特基二极管? 请参阅下面随附的肖特基二极管原理图和规格、

    assets.nexperia.com/.../PMEG3010EP.pdf

    2. DRV8251A 能否在此类应用中正常运行? 在此处、线圈中的电流方向将变为正向和反向、但从 VM 到 GND 的电流方向将是固定的。

    3. LM317L 是否可以在存在24V 输入且稍后对 GND 进行偏置的应用中工作?

    因此、您需要了解上述3个方面的长期可靠性。  

    此致、

    贾格迪什

    e2e.ti.com/.../DRV8251A_5F00_21032024.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    如果我们发现负电压的可能性,我们可以在 DRV8251A 的 IN1和 GND 引脚之间连接低 VF 肖特基二极管吗?

    只要引脚上的电压保持稳定并处于建议的工作范围内、这就应该起作用。  

    DRV8251A 能否在此类应用中正常工作? 此处、线圈中的电流方向将正向和反向、但从 VM 到 GND 的电流方向将固定。[/报价]

    是的、DRV8251A 具有全 H 桥配置、并可实现正向和反向。 原理图上显示的 IN2未进行连接、但您的电机方向仅受一个输入的限制。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的电桥控制表。  

    3. LM317L 是否可以在存在24V 输入且稍后偏置 GND 的应用中工作?

    此部件未包含在电机驱动器组中、因此我会将此帖子发送给相应的组。  

    因此,您想了解上述3个点的长期可靠性。  [/报价]

    不通过测试就无法确认长期可靠性。 我建议对该设计运行仿真和基准测试。 如果您尚未准备就绪、DRV8251AEVM 将是基准测试的理想选择。  

    DRV8251AEVM

    此致!

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1."只要引脚上的电压保持稳定且处于建议的工作范围内、此操作就应该起作用"

    连接线圈后、我想 DRV8251A 的 GND 和3.3V 电压将稳定。 是否确定上述表述是连接线圈之前或连接线圈之后所代表的?

    2."在原理图上显示 IN2,没有连接,但您只能使用一个输入来限制电机方向"

    原理图仅强调 TPS922053和 DRV8251A 之间的连接、实际上 IN1和 IN2都将连接。

    3."电机驱动器组不包含此部件、因此我会将此帖子发送给相应的组"

    好的、如果该查询被发布在另一个组中、我能收到通知吗?

    此致、

    贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    我建议使用 LM317 EVM 来测试您的其他电路。 除了您在现场的预期操作模式之外、我担心在测试阶段会出现其他未知操作模式。  仅仅打开/关闭工作台电源就可能导致意外情况。

    我不确定我是否遵循了此电路的工作原理。  看起来 LDO 的输出旨在用作光耦合器的电源轨、但二极管会将电流绕过10k 电阻器、从而可能预加载 LDO。  您可能需要在 LDO 从 Vout 到 Vin 之间连接一个肖特基二极管、以在 LDO 的输出到输入端存在任何反向电压时保护器件。

    R64 240欧姆吗? 如果是这样,那么输出电压将是1.25*(1+(1.5k/240 ))= 9.0625V,不是3.3V。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    好的、我们将测试此电路板、并可能在 VOUT 和 VIN 之间具有肖特基二极管。 是的、R64为240欧姆、复制过程中这是拼写错误、我们将纠正为901欧姆。

    此致、

    贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您认为我们可以通过使用 TPS92515等源常量驱动器而不是 TPS922053来解决 IN1和 LM317悬空 GND 问题吗?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92515.pdf?ts = 1711516108516&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Fled-drivers%252Fproducts.html

    看起来 GND 将保持固定、并且3.3V 电压轨将提供稳定的电压。 VM 至 DRV8251A 可能会改变位、但这不会影响其他电路元件。 请分享您的想法、以便我们取代恒流驱动方案。

    此致、

    贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    从设计的角度来看、原理图似乎正常。  

    只要 DRV8251A 在推荐的规格内工作、就可以正常工作。

    前面讲过、我建议首先使用 DRV8251AEVM 仿真或测试布局、以查看是否有任何瞬态电压影响设计。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 我们将检查并告知您。

    此致  

    贾格迪什