This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:输出随方向的变化

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333022/drv10970-variation-of-output-by-direction

器件型号:DRV10970

大家好、

当方向受到控制时、扭矩和输出电压会因方向而异。
是否有任何可能的原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您能否提供您的电路板原理图? 您是否注意过霍尔放置值和相应的换向引脚值?

    是单霍尔传感器还是3霍尔传感器?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri-san

    我已经获得了此事的波形数据。

    此外还有关于电机的信息。

    我认为霍尔传感器的位置不存在问题、但您能回顾一下波形吗?

    -电机信息

    Maxon -在线商店| Maxon group

    -波形

    e2e.ti.com/.../waveform-data.xlsx

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    从波形中可以看出、驱动器 是梯形的、因此 CMTMODE 引脚悬空、30度霍尔传感器将正常工作、而不会出现任何问题。

    我验证了电机数据表、没有负载、此电机应该能够以相同的功率朝任一方向旋转。

    但是、观察其他方向的波形、电机似乎看到更多的负载、因此以最大占空比和更低的速度运行。

    电机数据表介绍了连接器的详细信息。 但没有关于霍尔电气规格的信息。

    您是使用 EVM 驱动电机还是使用定制电路板?

    为了确保没有基本问题、请根据数据表检查霍尔连接类型。 如果是数字隔离、则 DRV10970应具有 HAL 部分偏置、如下所示

    您可以分享原理图,我们将回顾它。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此外,你可以尝试反转 THR 电机绕组,交换任何两相, U 和 V 或 W 并保持相同的 FR 位置.  

    请告诉我你的观察。  

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此请求测试是否有任何更新?

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri-san

    很抱歉耽误你的时间。

    我的客户已确认更换了两个相位、然后电机旋转没有任何问题。  

    但 问题解决的原因未知。

    您是否有可能猜猜原因?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这显示电机相位和传感器在此组合中保持一致。

    您是否还可以检查变化的 FR 值、以及电机是否在此绕组连接中正常工作?

    谢谢、此致、  

    文卡塔德里