This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:过流故障行为

Guru**** 1134310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349051/drv8705-q1-overcurrent-fault-behavior

器件型号:DRV8705-Q1

您好 Murugavel:

我们将利用 CSA 输出模拟电压信息、使用 MCU ADC 将其转换为数字电压、并确定电流是否超过设定的阈值。

目前、我们已通过固件中的内部 ADC 配置了25A 电流阈值。 下面是电机的过流波形。

我的问题是、我们在将阈值设置为25A 的同时、观察到电机电流增加到49A。 为什么过流触发后电流增大? 我们的客户一直在监控日志、它们表明、有时最大电流会增加到30A。 我们已将阈值设置为25A、并且日志显示更高的电流、因此我们需要清楚地解释电流为什么超过设定的阈值。

谢谢。

索纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    感谢您的提问。  

    您是否可以从下次开始使用"to team 或 just hi"、而不要像 Murugavel 一样加入我们的团队? 我们会根据具体情况将每个主题分配给我们团队成员中的某个人。

    在 VDS 过流功能中、DRV 无法直接监控电机电流。 因此、DRV 监控外部 FET 上的 VDS 电压。   

    1) 1)如果未根据外部 FET 的 Rdson 设置正确的 VDS_LVL、则 DRV 不会激活过流关断。 轻松试用将 VDS_LVL 设置与您现在设置的设置降低(例如、half 或0000b=0.06V)

    2) 2)如果漏极引脚和 SH 未像上述那样连接到外部 FET 的漏极和源极、则过流保护功能不会正常工作。

    3) 3)如果 VDS_MODE 设置为10或11、则即使达到过流电平、DRV 也不会停止驱动。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在25A 处获得过流触发、但在触发后、电流突然增加(高达49A)、然后才达到零。 我想了解触发过流后电流为什么增加。 请参阅上面的波形。

    谢谢。

    索纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的提问。 为了进行这种调试、我们需要同时检查 nFAULT 引脚。 这是此类调试的常用方法。

    使用以下 nFAULT 引脚和电流探头捕获 SH 引脚(电机电流)。 时序 nFAULT 变为低电平、这是过流触发时序。 然后、我们可以确切地检查过流触发的位置。  

    它可能为49A 左右、而不是25A。 通常、在 nFAULT 通过 VDS 过流检测变为低电平后、电机电流不上升。

    但是、如果您的系统在我之前的文章的2)-3上有一些不同的设置、情况将会有所不同。 我建议先检查2)和3)。

    此致

    森田真也