您好 Murugavel:
我们将利用 CSA 输出模拟电压信息、使用 MCU ADC 将其转换为数字电压、并确定电流是否超过设定的阈值。
目前、我们已通过固件中的内部 ADC 配置了25A 电流阈值。 下面是电机的过流波形。
我的问题是、我们在将阈值设置为25A 的同时、观察到电机电流增加到49A。 为什么过流触发后电流增大? 我们的客户一直在监控日志、它们表明、有时最大电流会增加到30A。 我们已将阈值设置为25A、并且日志显示更高的电流、因此我们需要清楚地解释电流为什么超过设定的阈值。
谢谢。
索纳利