This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908的使用情况

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8242-Q1, DRV8244-Q1, DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350239/drv8908-q1-drv8908-usage

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、DRV8243-Q1、DRV8242-Q1、

大家好、

有两个问题、

1.我们可以将 drv8908配置为两个输出路径,例如,将 drv8908两个通道作为 输出1,然后将其他两个通道作为输出2.然后使用两个输出驱动 H 桥。

2. 我们是否可以使用任意两个通道来帮 H 桥驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    BTW、请参阅下图以了解更多详细信息、

    你可以看到下面与我的标记,我们可以将任何 OUTx 和 OUT 平行作为一个驱动 A 半桥, 并将 任何其他两个作为一个输出驱动另一个半桥吗? 而双输出并联时、在此应用中、此应用可满足多少 rms 和峰值电流? 我们的客户需要一个半桥1.6A 电流、这种使用是否有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队,

    您是否还能帮助解释四个载荷?折叠和垂直和霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎半桥可以使用任何两个通道来进行并联

    这是否正确?

    对于硬件连接、您能否给我们一些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一个问题,

    • 此器件如何检测输出电流,使用内部集成传感器?我们能获得实时电流信息吗? 或者我们可以只知道 OCP 事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ~、DRV89xx-Q1通常以小电流(高达1 μ A 500mA)多通道电机驱动器为目标。 通常针对该应用、所有通道不会同时打开。 热是限制因素、DRV 可以在短时间内驱动更高的电流。  

    您可以参考数据表9.3热应用检查和计算(第135页)。  

    简而言之、复杂的故事通常由客户选择。  

    1) Mirro XY (水平/垂直)位置

      可使用 DRV89xx-Q1输出。 一些客户将剩余的通道用于 LED 驱动器等与内部 PWM 发生器。

    2)后视镜折叠。

      电流通常会更高。 例如1.6A、(范围可能为~5秒)、就像您的客户一样。 因此、DRV89xx-Q1可能不够好。

      我们的建议是 DRV8242-Q1、具有更低的电流能力(随时间变化)。 或者、如果客户具有大镜、则改用较高电流的版本 DRV8243-Q1或 DRV8244-Q1。   

      

    3)"此用途可满足多少 rms 和峰值电流?  "

       通过使用并联、每个电桥的 Rdson 将为一半。 最终可以驱动比单/非并联半桥更高的电流。 请参阅数据表9.3了解热性能、然后使用一半 Rdson 值来估算并联模式。

       该器件具有 OCP、但无电流检测功能。 因此、未提供实际的电流信息。 请注意:DRV8242-Q1具有电流检测(IPROPI)功能。

    3)  

     

    是的、对于并行模式、这是正确的。

    4)下面是镜子折叠的解释。 XY 应为  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的帮助。

    还有两个问题。

    1.在实时运行中,一旦我们想用 SPI 改变 PWM 占空比或频率,我们是否每次都需要停用 PWM 发生器?

    请参阅数据表中的图36和37、这两个图是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、即高侧制动器和低侧制动器、二者之间的优缺点是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天在 timebank 上。 明天会向您提供反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    等待您的响应。

    Br.

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    另一个问题,关于该器件,如果它在连续模式下工作, 半桥的低侧 MOSFET 和高侧 MOSFET 将具有相同的 PWM 占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    还有一个问题、  

    我们如何为在并行模式下工作的此器件选择 SR,2.5V/us 可以?  越高越好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    如有其他 问题、请生成新的 E2E 帖子。  此帖子将用作参考、然后需要搜索。

    1.在实时运行中,一旦我们想用 SPI 改变 PWM 占空比或频率,我们是否每次都需要停用 PWM 发生器?

    SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 无需每次禁用 PWM。

    请参阅数据表中的图36和37、这两个图是否有任何差异。

    SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 同步整流开/关不同。

    连续模式持续打开或关闭。 无 PWM 操作。

    SR 也可在并行模式下工作。 Hbx_SR=1b (2.5V/us)可以。 请参阅数据表中的注释。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,Shinya K ö m

    感谢您的全力支持。

    1. SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 同步整流开/关不同。

    问:,这个不同的?您可以提供更多的详细信息吗?也许其中的数据会更好。

    连续模式是持续开启或关闭。 无 PWM 操作。

    问:对于这种模式,如果我们使用双通道并联,这两个通道将同时打开和关闭?

    SR 也可与并行模式配合使用。 Hbx_SR=1b (2.5V/us)可以。 请参阅数据表中的注释。

    问、对于选择不同的 SR、您可以帮助分享有关差异的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.同步整流是电机驱动的常见方式。 这里是它的工作原理。

    2.是

    SR 会改变输出压摆率。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:  

    首先,感谢您的答复,

    请注意、我知道这些常见的答案、但您可以提供更多有关这方面的详细信息吗、就像我们使用低 SR 将导致 MOSFET 导通时间很长、并且如果我们选择高 SR、它将导致过冲一样。  

    对于其它问题,请多说一些意见,因为我支持 中国最优秀的客户,他们对这些技术细节很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如果使用低 SW (0.6V/us)、则 OUTx 上升和下降时间将比设置2.5V/us 慢。  

    此致

    森田真也