主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、DRV8243-Q1、DRV8242-Q1、
大家好、
有两个问题、
1.我们可以将 drv8908配置为两个输出路径,例如,将 drv8908两个通道作为 输出1,然后将其他两个通道作为输出2.然后使用两个输出驱动 H 桥。
2. 我们是否可以使用任意两个通道来帮 H 桥驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有两个问题、
1.我们可以将 drv8908配置为两个输出路径,例如,将 drv8908两个通道作为 输出1,然后将其他两个通道作为输出2.然后使用两个输出驱动 H 桥。
2. 我们是否可以使用任意两个通道来帮 H 桥驱动器?
您好!
感谢您的提问。
~、DRV89xx-Q1通常以小电流(高达1 μ A 500mA)多通道电机驱动器为目标。 通常针对该应用、所有通道不会同时打开。 热是限制因素、DRV 可以在短时间内驱动更高的电流。
您可以参考数据表9.3热应用检查和计算(第135页)。
简而言之、复杂的故事通常由客户选择。
1) Mirro XY (水平/垂直)位置
可使用 DRV89xx-Q1输出。 一些客户将剩余的通道用于 LED 驱动器等与内部 PWM 发生器。
2)后视镜折叠。
电流通常会更高。 例如1.6A、(范围可能为~5秒)、就像您的客户一样。 因此、DRV89xx-Q1可能不够好。
我们的建议是 DRV8242-Q1、具有更低的电流能力(随时间变化)。 或者、如果客户具有大镜、则改用较高电流的版本 DRV8243-Q1或 DRV8244-Q1。

3)"此用途可满足多少 rms 和峰值电流? "
通过使用并联、每个电桥的 Rdson 将为一半。 最终可以驱动比单/非并联半桥更高的电流。 请参阅数据表9.3了解热性能、然后使用一半 Rdson 值来估算并联模式。
该器件具有 OCP、但无电流检测功能。 因此、未提供实际的电流信息。 请注意:DRV8242-Q1具有电流检测(IPROPI)功能。
3)

是的、对于并行模式、这是正确的。
4)下面是镜子折叠的解释。 XY 应为

此致
森田真也
您好
如有其他 问题、请生成新的 E2E 帖子。 此帖子将用作参考、然后需要搜索。
1.在实时运行中,一旦我们想用 SPI 改变 PWM 占空比或频率,我们是否每次都需要停用 PWM 发生器?
SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 无需每次禁用 PWM。
请参阅数据表中的图36和37、这两个图是否有任何差异。
SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 同步整流开/关不同。

连续模式持续打开或关闭。 无 PWM 操作。
SR 也可在并行模式下工作。 Hbx_SR=1b (2.5V/us)可以。 请参阅数据表中的注释。

此致
森田真也
,Shinya K ö m
感谢您的全力支持。
1. SM:假设有 DRV8908-Q1问题。 同步整流开/关不同。
问:,这个不同的?您可以提供更多的详细信息吗?也许其中的数据会更好。
连续模式是持续开启或关闭。 无 PWM 操作。
问:对于这种模式,如果我们使用双通道并联,这两个通道将同时打开和关闭?
SR 也可与并行模式配合使用。 Hbx_SR=1b (2.5V/us)可以。 请参阅数据表中的注释。
问、对于选择不同的 SR、您可以帮助分享有关差异的详细信息吗?