This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1MCU 控制引脚

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359538/drv8245-q1-drv8245-q1mcu-control-pin

器件型号:DRV8245-Q1

你好。

我想了解一下 DRV8245-Q1器件。



1.在 SPI (P)中、(VM 欠压转换器)涉及该转换器的时长和电压大小。

2.除了 SPI 连接外,哪些引脚对于 MCU 应该是必不可少的? SPI 是否可以替换任何功能?

 - EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT

3.我想问我是否可以连续使用超过5.5A (1盎司6层)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BSM 团队

    我的一个主要客户 KyungShin 在下一代项目中尝试设计 DRV8245-Q1。

    以下是对每个问题的附加评论。

    1.客户想了解 VM 欠压瞬态情况。 什么是阈值和抗尖峰脉冲时间? 下表可能是答案。 您能确认吗?

    2.有多个硬件控制引脚,如 EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT。 您可以指出 与 SPI 控制重复的不必要引脚吗?

    也就是说、在设计原理图时、如果 SPI 接口可支持该特性、是否有任何引脚无需路由?

    3、客户需要5.5A 持续电流。 我们大家知道它完全取决于 PCB 设计。 尽管如此、您对如何设计 PCB 来支持5.5A 连续电流有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chae 和 Luke,

    是的、这是正确的欠压规范。   

    Unknown 说:
    2. 器件配有若干 HW 控制引脚 、例如 EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT。 您可以指出 与 SPI 控制重复的不必要引脚吗?
    • nFAULT: 可选 、FAULT_SUMMARY 和 STATUS 寄存器提供的信息多于它。  通常与 MCU 硬件中断配合使用、以触发读取这3个寄存器、从而确定检测到了什么故障。  
    • IPROPI: 可选 ,但通过 SPI 无法获得类似数据
    • nSLEEP: 必要 以唤醒器件。  上拉电阻器连接到高电平。  

    请参阅此有关 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2的部分。  请注意、如果您正在实现 PWM、如果您尝试通过 SPI 实现它、则会有一些限制。   

    Unknown 说:
    3. 客户需要5.5A 持续电流。 我们大家知道它完全取决于 PCB 设计。 尽管如此、您对如何设计 PCB 来支持5.5A 持续电流有何评论?

    请参阅下面的部分。  如果没有 PWM、器件的 HotRod 封装可以在没有 PWM 的情况下实现5.9A 直流功能(例如 OUT1 100%开启)。  HTSSOP 不这样做。  请注意、该尺寸适用于顶层和底层2oz 铜以及40mm x 40mm 4层 PCB。  我认为在6层1盎司电路板上可实现5.5A 电流。   

    本指南是我们最佳的资源: 电机驱动器电路板布局的最佳实践

    如果您需要更大的电流、您可以查看 DRV8262 或 DRV8145 (虽然8145仅为半桥、不是全桥、因此只有1个方向的电机在旋转)

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有第二个问题。

    请参阅此有关 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2的部分。 请注意、如果您正在实现 PWM、如果您尝试通过 SPI 实现它、则会有一些限制。

    一些限制是什么?
    是否必须连接所有 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2才能控制 PWM 周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chae、

    限制是发送 SPI 命令以开启/关闭位的速度、与硬件 PWM 信号相比、MCU 关于 SPI 时序的时序差异可能会略大。   

    一个帧为16个时钟周期和25ns Thi_nSCS、因此16*100+25=1625ns 每个命令= 615kHz 最大速度命令可被发送。  实际上 、这比该器件支持的最大 PWM 频率25kHz 快得多。  因此、您应该能够通过 SPI 实现正常的 PWM 运行、我是不正确的。  

    我是否必须连接所有 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2才能控制 PWM 周期?

    这取决于寄存器设置、您可以对来自引脚和寄存器的信号进行"或"或"运算以实现冗余。 如果您希望、只需将全部三个引脚拉至低电平、然后使用寄存器中的"OR"设置。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解如下。
    需要 IPROPI 来接收关于输出电流数据的反馈。
    唤醒操作还需要 nSLEEP。
    其余功能可由 SPI 通信代替。

    感谢您的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我还有一个问题。
    我该如何处理未使用的引脚?
    我需要将引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chae、

    对于 DRVOFF/EN/PH、我会将它们连接到 GND、以便在给定器件支持的"或"与"逻辑的情况下、它们处于已知状态。  将它们悬空可能会导致器件在您不希望的情况下进行驱动。  

    如果未使用 nFAULT 引脚、则可将其连接到 GND 或保持悬空。  其他引脚没有此注释。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在连接到接地端时、您建议下拉电阻值为多少?
    是否有我可以参考的整体应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chae、

    通常、10kΩ 是我们的默认设置、但1k 至~50k 应可以正常工作。   

    是否存在可供参考的整体应用电路?

    最好从以下网址下载 EVM 设计文件:  https://www.ti.com/tool/DRV8245S-Q1LEVM#design-files 

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是我们的电路。

    我要将电容器电压提高至 VM。 我已经配置了100nF 和10uF。
    DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2下拉至10千欧。
    3. SPI 线路中没有单独建议的电阻,因此将其设置为0欧姆。
    4.我要使用全桥控制电机。 是否应该在输出线路或电源上添加电解电容器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chae、

    1. 我要将电容器电压升高到 VM。 我已配置100nF 和10uF。[/引号]

    是、应该为100nF 和10uF

    2. DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2下拉至10千欧。
    3. SPI 线路中没有单独的电阻建议,因此设置为0欧姆。[/报价]

    很好

    4. 我将要使用全桥控制电机。 我应该在输出线路或电源上添加电解电容器吗?
    [/quote]

    应位于 VM (电源)到 GND 之间。  建议使用额定电压大于1.3 *的100uF 电压、因此如果 B+最大电压为18V、则最低电压为23.4V、可能会使用30V 电压。   

    此致!

    雅各布

    [/quote][/quote]