你好。
我想了解一下 DRV8245-Q1器件。
1.在 SPI (P)中、(VM 欠压转换器)涉及该转换器的时长和电压大小。
2.除了 SPI 连接外,哪些引脚对于 MCU 应该是必不可少的? SPI 是否可以替换任何功能?
- EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT
3.我想问我是否可以连续使用超过5.5A (1盎司6层)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想了解一下 DRV8245-Q1器件。
1.在 SPI (P)中、(VM 欠压转换器)涉及该转换器的时长和电压大小。
2.除了 SPI 连接外,哪些引脚对于 MCU 应该是必不可少的? SPI 是否可以替换任何功能?
- EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT
3.我想问我是否可以连续使用超过5.5A (1盎司6层)
您好、BSM 团队
我的一个主要客户 KyungShin 在下一代项目中尝试设计 DRV8245-Q1。
以下是对每个问题的附加评论。
1.客户想了解 VM 欠压瞬态情况。 什么是阈值和抗尖峰脉冲时间? 下表可能是答案。 您能确认吗?

2.有多个硬件控制引脚,如 EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT。 您可以指出 与 SPI 控制重复的不必要引脚吗?
也就是说、在设计原理图时、如果 SPI 接口可支持该特性、是否有任何引脚无需路由?
3、客户需要5.5A 持续电流。 我们大家知道它完全取决于 PCB 设计。 尽管如此、您对如何设计 PCB 来支持5.5A 连续电流有何评论?
Chae 和 Luke,
是的、这是正确的欠压规范。


Unknown 说:2. 器件配有若干 HW 控制引脚 、例如 EN/IN1、PH/IN2、nSLEEP、nFAULT。 您可以指出 与 SPI 控制重复的不必要引脚吗?
请参阅此有关 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2的部分。 请注意、如果您正在实现 PWM、如果您尝试通过 SPI 实现它、则会有一些限制。

Unknown 说:3. 客户需要5.5A 持续电流。 我们大家知道它完全取决于 PCB 设计。 尽管如此、您对如何设计 PCB 来支持5.5A 持续电流有何评论?
请参阅下面的部分。 如果没有 PWM、器件的 HotRod 封装可以在没有 PWM 的情况下实现5.9A 直流功能(例如 OUT1 100%开启)。 HTSSOP 不这样做。 请注意、该尺寸适用于顶层和底层2oz 铜以及40mm x 40mm 4层 PCB。 我认为在6层1盎司电路板上可实现5.5A 电流。
本指南是我们最佳的资源: 电机驱动器电路板布局的最佳实践

如果您需要更大的电流、您可以查看 DRV8262 或 DRV8145 (虽然8145仅为半桥、不是全桥、因此只有1个方向的电机在旋转)
此致!
雅各布
嘿、Chae、
限制是发送 SPI 命令以开启/关闭位的速度、与硬件 PWM 信号相比、MCU 关于 SPI 时序的时序差异可能会略大。
一个帧为16个时钟周期和25ns Thi_nSCS、因此16*100+25=1625ns 每个命令= 615kHz 最大速度命令可被发送。 实际上 、这比该器件支持的最大 PWM 频率25kHz 快得多。 因此、您应该能够通过 SPI 实现正常的 PWM 运行、我是不正确的。
我是否必须连接所有 DRVOFF、EN/IN1和 PH/IN2才能控制 PWM 周期?
这取决于寄存器设置、您可以对来自引脚和寄存器的信号进行"或"或"运算以实现冗余。 如果您希望、只需将全部三个引脚拉至低电平、然后使用寄存器中的"OR"设置。

此致!
雅各布
嘿、Chae、
通常、10kΩ 是我们的默认设置、但1k 至~50k 应可以正常工作。
是否存在可供参考的整体应用电路?
最好从以下网址下载 EVM 设计文件: https://www.ti.com/tool/DRV8245S-Q1LEVM#design-files
此致!
雅各布
嘿、Chae、
1. 我要将电容器电压升高到 VM。 我已配置100nF 和10uF。[/引号]是、应该为100nF 和10uF
2. DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2下拉至10千欧。
3. SPI 线路中没有单独的电阻建议,因此设置为0欧姆。[/报价]很好
[/quote]4. 我将要使用全桥控制电机。 我应该在输出线路或电源上添加电解电容器吗?应位于 VM (电源)到 GND 之间。 建议使用额定电压大于1.3 *的100uF 电压、因此如果 B+最大电压为18V、则最低电压为23.4V、可能会使用30V 电压。
此致!
雅各布
[/quote][/quote]