工具与软件:
大家好!
我将使用评估板 BOOSTXL-DRV8320S 来控制 L-C 谐振器、从而生成低频通信。 硬盘 具有默认值。 我使用6xPWM 或3xPWM、这是 SPI 寄存器中唯一的变化。 基本上、我使用半桥执行载波调制 PWM。
一般来说、通信效果很好、但我对 GHx 波形感到担忧。 在6或3个 PWM 模式下、我有相同的"问题"。 请参考图片、其中:
3xPWM 控制->信号。 3x PWM 模式真值表(数据表第31页)
通道1 (字节):INLB -> Hi-Z for B half Bridge。
通道2 (绿色):B 半桥的 INHB -> PWM 信号。
通道3 (橙色):GLB 低侧信号。
通道4 (蓝色):GHB 高侧信号。

当 INLB 为低电平时、B 半桥 处于高电平状态。 当它为高电平时、施加 PWM 信号并且半桥工作。 我担心的是、当半桥处于高电平状态时、GHB 会具有额外的 PWM 周期(3或4)、然后是改变其幅度的阻尼。 对于我来说、由于高电平状态、阻尼可能是正常的、但我不理解额外的 PWM 周期。 如果我使用6xPWM (我使用两个互补 PWM 信号)、结果是相同的、并且半桥工作正常。
然而、在3xPWM 中、如果我持续将 INLB 保持为高电平、则 CH4的波形变为零、当 L-C 通信不起作用时。

我假设当它工作正常时、在高电平状态下、L-C 谐振回路可以通过低侧放电、而如果我保持 NLB 信号、则无法放电 L-C。
但我需要知道额外 PWM 周期的情况、是否可能是或存在问题、如果有、可采用某种方法来消除这些周期。
谢谢。
Joaquim。