This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320S:DRV8320S GHx 高电平状态

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367405/boostxl-drv8320s-drv8320s-ghx-hi-state

器件型号:BOOSTXL-DRV8320S

工具与软件:

大家好!

我将使用评估板 BOOSTXL-DRV8320S 来控制 L-C 谐振器、从而生成低频通信。 硬盘 具有默认值。 我使用6xPWM 或3xPWM、这是 SPI 寄存器中唯一的变化。 基本上、我使用半桥执行载波调制 PWM。  

一般来说、通信效果很好、但我对 GHx 波形感到担忧。 在6或3个 PWM 模式下、我有相同的"问题"。 请参考图片、其中:

3xPWM 控制->信号。 3x PWM 模式真值表(数据表第31页)

通道1 (字节):INLB -> Hi-Z for B half Bridge。

通道2 (绿色):B 半桥的 INHB -> PWM 信号。

通道3 (橙色):GLB 低侧信号。

通道4 (蓝色):GHB 高侧信号。

当 INLB 为低电平时、B 半桥 处于高电平状态。 当它为高电平时、施加 PWM 信号并且半桥工作。 我担心的是、当半桥处于高电平状态时、GHB 会具有额外的 PWM 周期(3或4)、然后是改变其幅度的阻尼。 对于我来说、由于高电平状态、阻尼可能是正常的、但我不理解额外的 PWM 周期。  如果我使用6xPWM (我使用两个互补 PWM 信号)、结果是相同的、并且半桥工作正常。

然而、在3xPWM 中、如果我持续将 INLB 保持为高电平、则 CH4的波形变为零、当 L-C 通信不起作用时。

我假设当它工作正常时、在高电平状态下、L-C 谐振回路可以通过低侧放电、而如果我保持 NLB 信号、则无法放电 L-C。  

但我需要知道额外 PWM 周期的情况、是否可能是或存在问题、如果有、可采用某种方法来消除这些周期。  

谢谢。

Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是更新了 MOTB 信号的图像。 现在、通道1 (yelow 是 MOTA 测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joaquim:

    我将对此问题进行探讨、并在下周早些时候发布最新消息。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    您有任何与此相关的更新吗?

    谢谢。

    Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joaquim:

    对于延迟、我们深表歉意。

    这是一个有趣的问题、我看了  BOOSTXL-DRV8320S 的软件用户指南、您的波形似乎与用户指南中显示的内容不一致。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub13/slvub13.pdf?ts = 1717992063293&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    高侧和低侧信号似乎同时切换、这可能是您的波形表现出这种行为的原因。

    您提到过、是否仅调整了控制 PWM 模式的寄存器设置? 我会查看寄存器的其余部分、看看它们设置了什么、比如 您的 TDRIVE 设置。 我所链接的指南也详细介绍了您可以访问哪些设置以及如何更改 这些设置。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    是的、高侧和低侧同时开关、但信号是互补的、我只使用单个半桥。 您发送的波形、我想是针对无刷控制电机的、但我使用的是 L-C 谐振器。 我的配置是6xPWM。

    我还向您发送 SPI 寄存器的值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joaquim:

    我不熟悉我们的器件在 L-C 谐振器中的行为方式、我不得不反复询问、看看我团队中是否有人可以提供任何信息。 请给我一整天的时间来了解最新动态

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joaquim:

    我与一些团队成员说过、我们都对这个问题感到有点困惑、以及您的波形是否实际上是一个"问题"。 怀疑的是、您在 GHB 上看到的行为是由于连接到 L-C 储罐而可能在 SHB 上发生振荡的结果。 这可以通过分别探测 GHB 至 SHB 和 SHB 至 GND 来确认。 对于 L-C 谐振回路谐振器而言、预期输出结果很难评论、因为这通常不是我们测试的应用。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我将对这些方面进行衡量、并将返回结果。

    谢谢。

    Joaquim。