This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:和 DRV8452S 可更改电流和激励设置时的时序

Guru**** 2447620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376898/drv8434s-and-drv8452s-timing-when-current-and-excitation-settings-can-be-changed

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他器件: DRV8462

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否告诉我是否可以在 DRV8434S 和 DRV8452S 的激励(电机停止/旋转)期间更改电流和激励设置?

您能否说明一下何时可以更改电流和激励设置、这些设置何时反映在 IC 中并以更改后的设置运行?

感谢你的帮助。

此致、

Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:  

    请给我们留出一天时间来了解这一点并与您联系。 谢谢。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:  

    电流设置如何变化? 是由 VREF 电压还是 TRQ_DAC 寄存器设置引起的?  您说的激励设置是什么意思? 是否是单步执行模式?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    >当前设置如何更改?

    为了实现节能并根据运行时序提供适当的扭矩、需要在电机停止/旋转时更改输出电流设置、并在电机停止时更改激励设置。

    这些参数通过 SPI 通信进行更改。

     是由 VREF 电压还是 TRQ_DAC 寄存器设置引起的?  

     是否由 TRQ_DAC 寄存器设置决定

    > 激励设置是什么意思? 是否是单步执行模式?  

    由于具体使用场合存在多种不同的情况、因此难以概括、但例如、在电机旋转时、这些情况会从1A 变为0.5A、或者从0.5A 变为1A。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:  

    我们会在一天内给您解答。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takemura-San:  

    在 SPI 帧之后、nSCS 引脚变为逻辑高电平后、所有 SPI 寄存器写入都将立即生效。 因此、TRQ_DAC 更新将在 nSCS =高电平后立即生效。  

    您提到了"为了实现节能并根据运行时序提供适当的扭矩、需要在电机停止/旋转时更改输出电流设置、并在电机停止时更改激励设置。"。 这是 DRV8452S、DRV8462系列器件中的一项内置新功能、称为自动扭矩。 客户可以启用和设置此模式以自动实现相同的功能。 请参阅本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaff1/slvaff1.pdf。谢谢。

    此致、Murugavel