主题中讨论的其他器件: DRV8462
工具与软件:
团队成员、您好!
您能否告诉我是否可以在 DRV8434S 和 DRV8452S 的激励(电机停止/旋转)期间更改电流和激励设置?
您能否说明一下何时可以更改电流和激励设置、这些设置何时反映在 IC 中并以更改后的设置运行?
感谢你的帮助。
此致、
Taito Takemura
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Murugavel:
>当前设置如何更改?
为了实现节能并根据运行时序提供适当的扭矩、需要在电机停止/旋转时更改输出电流设置、并在电机停止时更改激励设置。
这些参数通过 SPI 通信进行更改。
> 是由 VREF 电压还是 TRQ_DAC 寄存器设置引起的?
是否由 TRQ_DAC 寄存器设置决定
> 激励设置是什么意思? 是否是单步执行模式?
由于具体使用场合存在多种不同的情况、因此难以概括、但例如、在电机旋转时、这些情况会从1A 变为0.5A、或者从0.5A 变为1A。
感谢你的帮助。
此致、
Taito Takemura
尊敬的 Takemura-San:
在 SPI 帧之后、nSCS 引脚变为逻辑高电平后、所有 SPI 寄存器写入都将立即生效。 因此、TRQ_DAC 更新将在 nSCS =高电平后立即生效。
您提到了"为了实现节能并根据运行时序提供适当的扭矩、需要在电机停止/旋转时更改输出电流设置、并在电机停止时更改激励设置。"。 这是 DRV8452S、DRV8462系列器件中的一项内置新功能、称为自动扭矩。 客户可以启用和设置此模式以自动实现相同的功能。 请参阅本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaff1/slvaff1.pdf。谢谢。
此致、Murugavel