This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8425:当 VM 和 VCP 引脚之间的电容值小于0.22uF 时、DRV8425是否会将 nFAULT=L 置为有效?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383191/drv8425-does-drv8425-assert-nfault-l-when-the-capacitor-value-placed-between-vm-and-vcp-pin-is-less-than-0-22uf

器件型号:DRV8425

工具与软件:

大家好、

我的一个客户遇到了 DRV8425故障。

问题在于、DRV8425在 nFAULT = L 的情况下停止驱动连接的电机
他们检查了 DRV8425的外围器件、发现 VM 和 VCP 引脚之间的电容器值小于0.22uF、因为电容器具有较大的直流偏置效应。
他们说、在实际运行中、实际电容器值将小于0.1uF。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


当放置在 VM 和 VCP 引脚之间的电容值小于0.1uF 时、DRV8425是否有可能在 nFAULT=L 置为有效的情况下停止驱动所连接的电机?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    如果电荷泵引脚上的电压低于电荷泵欠压阈值(VCP < VCPUV)、则输出将被禁用、nFAULT 将被拉至低电平。 当 故障恢复后、输出将恢复正常运行。  

    VCP 引脚上的电压必须至少比 VM 高2V。 建议使用至少为0.22uF、16V 的电容器  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢您的答复。

    我可以 再问您两个问题吗?

    问题1。  
    他们检查了 VCP 电压、该电压大约为 VM+5V。 不过、VCP 的纹波电压大约为1.5V。
    我认为纹波电压太大。 此纹波电压是否可能会导致检测到 VCP<VCPUV 且 nFAULT 变为低电平?

    问题2:
    您建议对 VCP 和 VM 之间放置的电容器使用至少0.22uF 的电容。
    此值是考虑到直流偏置和变化的实际值还是制造商规定的标称值?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San:

    Q1:是的、VCP 的纹波电压会导致 VCPUV 和 nFAULT 变为低电平。

    Q2:数据表给出了建议用于 C-CP 的电容器的类型、额定值和值。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    非常感谢您的答复。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢您、此致、
    和也。