工具与软件:
大家好、
我的一个客户遇到了 DRV8425故障。
问题在于、DRV8425在 nFAULT = L 的情况下停止驱动连接的电机
他们检查了 DRV8425的外围器件、发现 VM 和 VCP 引脚之间的电容器值小于0.22uF、因为电容器具有较大的直流偏置效应。
他们说、在实际运行中、实际电容器值将小于0.1uF。
此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问
当放置在 VM 和 VCP 引脚之间的电容值小于0.1uF 时、DRV8425是否有可能在 nFAULT=L 置为有效的情况下停止驱动所连接的电机?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。