主题中讨论的其他器件:DRV8904-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 技术支持:
我们在 一个可驱动多达24个电磁阀驱动器的设计中使用您的低侧驱动器 DRV8803DW。 它们像螺线管一样工作正常。 最近、我们增加了一个24V 泵、而不是螺线管、而驱动器无法驱动泵通道、而仍然可以运行电磁阀。
该泵为无刷泵、功耗约为600mA。 我知道这个特定的模型能够每通道驱动高达800mA、因此负载仍应在规格范围内。
另外、我看一下产品同时具有电流保护和温度保护、那么为什么它会出现故障? 对于我们的特定应用、我们使用通道2来驱动泵的 GND。
下面附上我们的设计原理图供您参考。 电容器根据电路板上的设计参考放置。
请提供帮助。