This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803DW

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385904/drv8803-drv8803dw

器件型号:DRV8803
主题中讨论的其他器件:DRV8904-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持:  
我们在 一个可驱动多达24个电磁阀驱动器的设计中使用您的低侧驱动器 DRV8803DW。 它们像螺线管一样工作正常。 最近、我们增加了一个24V 泵、而不是螺线管、而驱动器无法驱动泵通道、而仍然可以运行电磁阀。  
该泵为无刷泵、功耗约为600mA。 我知道这个特定的模型能够每通道驱动高达800mA、因此负载仍应在规格范围内。  
另外、我看一下产品同时具有电流保护和温度保护、那么为什么它会出现故障? 对于我们的特定应用、我们使用通道2来驱动泵的 GND。  
下面附上我们的设计原理图供您参考。 电容器根据电路板上的设计参考放置。  

请提供帮助。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Manny、  

    [quote userid="613943" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385904/drv8803-drv8803dw 水泵是一个无刷水泵,它消耗了600mA。

    在最初打开电机时、浪涌/启动电流可能比该电流大得多。  最好使用带电流探头的示波器来捕获结果并查看其高度。 尽管我看到此器件上的 OCP 为2.3A-3.8A、但浪涌电流如此高时、我会感到意外。  

    [quote userid="613943" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1385904/drv8803-drv8803dw 我还看了一下该产品同时具有电流保护和温度保护功能、为什么它会出现故障?

    只是为了确认-器件是否损坏、或者它是否只是无法移动电机?  如果无法移动电机、则可能是过流保护功能正在保护器件、但它应该每1.2ms 连续自动重试一次  

    无论哪种方式、某些示波器捕获都会有所帮助。

    还有一款无刷泵、这是否意味着 BLDC 电机? 我想知道它上面是否有独立的控制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 快速回复。  
    我拍摄了使用 Keithley 电流表给泵通电的过程。 请参见下文。
    该泵是具有小型 BLDC 电机的蠕动型泵、如您所说、它具有控制器板。 我可以减慢速度并降低电流负载。  

    此外,驱动程序似乎存在永久性损坏,因为当我更换它的功能被恢复。 我们曾遇到过几个例子、在几天内它就可以正常工作、然后停止工作。 更换芯片始终可以解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、很有趣。  器件在此期间的温度是多少-它是由于 TSD (热关断)而停止还是保持凉爽100°C?   

    您的电流表是否可以进行更加放大的捕获、就像仅100us 左右一样?  我想知道实际电流是否会高得多、但由于持续时间太短、探头没有显示。

    听起来好像最终是器件损坏了。  我想知道该 BLDC 控制板是否会导致超出器件安全规格的负电压-您能否将 VOUT2探测到 GND 以查看它是否超过-0.3V?  VCLAMP 和 VM 也是如此。   

    此外、我想知道在 BLDC 电机之前在 OUT2上添加内联电感器是否会有所帮助。  这可以将电流尖峰降低到器件可以保护自身免受的速度。  尝试一下。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jacob。  
    温度肯定低于100摄氏度、触摸时感觉很温暖。  

    感谢您的宝贵意见。 我将尝试在那个时间范围内获得一个更好的电流信号、并且按照您的建议检查接地层上的过多负电压。 接地轨上超过-0.3V 似乎合理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、那么它可能不是 TSD。   

    让我知道你发现了什么,我很感兴趣!  

    如果这是新设计、您会对更新的器件感兴趣吗?   以更低的价格购买 DRV8908-Q1可能更适合您并将通道数翻倍(或对4通道使用 DRV8904-Q1)。  或 DRV8962、但这可能会使您在每通道电流为5A 时过载。  

    此致!

    Jacob