This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1386070/drv8412-drv8412

器件型号:DRV8412

工具与软件:

大家都知道DRV8412芯片的散热面积是在芯片的底部、但在实际应用中、如果 我想加强芯片所在区域的散热、散热是添加到顶层还是底层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDW 封装在器件底部有一个外露散热焊盘、从而帮助实现更高效的散热。  

    然后可以将 IC 底部的散热焊盘作为散热器直接焊接到印刷电路板(PCB)上。 有关更多详细信息、请参阅以下应用简报: PowerPAD 速成

    在 IC 底部使用外露散热焊盘的目的是避免在器件顶部安装散热器。 但是、如果应用需要更高的热性能、则可以在 IC 顶部应用外部散热器。  

    电机驱动器电路板布局的最佳实践: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、很高兴收到您的来信。

    我想进一步征求您的建议。 现在、我想通过在电路板上粘贴一块导热硅脂来加热 PCB。 由于 PCB 的设计在芯片底部有一个孔连接到另一个 PCB、我不确定连接到芯片侧面 PCB 或芯片背面 PCB 的硅树脂油脂是否更有助于散热。

    此致!

    莫尔·朱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moer:

     需要将 DRV8412底部的外露焊盘焊接在 PCB 的着陆焊盘上。 一旦建立此连接、在驱动器周围添加导热硅脂应该没问题。  

    如果可能、您能否发送电路板/布局图片以便更好地了解您的设置?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    再次感谢您的答复。 几天前我感觉不太好,所以我今天回复了你。

    以上图为例、如果我想通过 在 PCB 板上放置硅树脂润滑脂冷却垫圈来增强散热效果、那么此 垫圈应该放置在区域1还是区域2中?

    此致!

    莫尔·朱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    它应放置在区域2中、从而在没有任何阻焊层的情况下连接裸铜或电镀表面。 假设从顶层一直到底层外露和电镀层放置了大量散热过孔、这将有助于改善散热。 谢谢你。

    此致、Murugavel