This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DDW 封装在器件底部有一个外露散热焊盘、从而帮助实现更高效的散热。
然后可以将 IC 底部的散热焊盘作为散热器直接焊接到印刷电路板(PCB)上。 有关更多详细信息、请参阅以下应用简报: PowerPAD 速成
在 IC 底部使用外露散热焊盘的目的是避免在器件顶部安装散热器。 但是、如果应用需要更高的热性能、则可以在 IC 顶部应用外部散热器。
电机驱动器电路板布局的最佳实践: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf
此致!
David
尊敬的 David:
再次感谢您的答复。 几天前我感觉不太好,所以我今天回复了你。
以上图为例、如果我想通过 在 PCB 板上放置硅树脂润滑脂冷却垫圈来增强散热效果、那么此 垫圈应该放置在区域1还是区域2中?
此致!
莫尔·朱
尊敬的 Zhu:
它应放置在区域2中、从而在没有任何阻焊层的情况下连接裸铜或电镀表面。 假设从顶层一直到底层外露和电镀层放置了大量散热过孔、这将有助于改善散热。 谢谢你。
此致、Murugavel