工具与软件:
我正在设计 BLDC 驱动器、 相位输出振荡、我打算在半桥的上下 FET 上添加 RC 缓冲电路。 我想遵循本主题中介绍的7级 RC 缓冲电路设计指南。
我有几个问题:
整流器的电容值为22pF、在 CSD18540Q5B MOSFET 数据表中列出的这一数值在哪里? 我在发布的数据表中找不到该值。
要确定寄生电感、应该将额外的电容器 C1添加到顶部 FET 还是底部 FET? 我是应该将其添加到两个 FET 还是只添加到一个 FET?
抱歉回答基本问题和英语差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在设计 BLDC 驱动器、 相位输出振荡、我打算在半桥的上下 FET 上添加 RC 缓冲电路。 我想遵循本主题中介绍的7级 RC 缓冲电路设计指南。
我有几个问题:
整流器的电容值为22pF、在 CSD18540Q5B MOSFET 数据表中列出的这一数值在哪里? 我在发布的数据表中找不到该值。
要确定寄生电感、应该将额外的电容器 C1添加到顶部 FET 还是底部 FET? 我是应该将其添加到两个 FET 还是只添加到一个 FET?
抱歉回答基本问题和英语差。
尊敬的 Keiju:
感谢您的提问并在我们的论坛上发帖!
[报价 userid="446065" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398006/drv8343-q1-questions-about-the-parameters-explained-in-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers ]整流器的电容值为22pF、CSD18540Q5B MOSFET 数据表上哪一项列出了? 我在发布的数据表中找不到此值。我认为此数据来自于最大反向电容(在下面的数据表图像中列为20pF)、但该值仅增加到所使用的标准22pF 电容。
对于 RC 缓冲器、您可以为每个高侧和低侧 FET 设置一个电容器来抑制、如下图所示:
我希望这些信息对您有所帮助! 如果您还有其他问题、请再次联系。
此致、
-约书亚
感谢您的答复。
我了解整流器的电容。
-关于 C1 ,我了解到缓冲电路中的电容器最终会添加到高侧和低侧 FET 中的每一个。
不过、
e2e.ti.com/.../pastedimage1617744455172v3。PNG.
在上面的步骤2中、当添加 C1来测量振荡偏移时、我想知道是通过将值为 C1的电容器添加到高侧和低侧的每一个、还是仅添加到其中一个来测量。