This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:关于&#39中所述参数的问题;适用于电机驱动器的 RC 缓冲器设计。'

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398006/drv8343-q1-questions-about-the-parameters-explained-in-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers

主题中讨论的其他器件:CSD18540Q5B

工具与软件:

我正在设计 BLDC 驱动器、 相位输出振荡、我打算在半桥的上下 FET 上添加 RC 缓冲电路。 我想遵循本主题中介绍的7级 RC 缓冲电路设计指南。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991693/faq-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers

我有几个问题:

整流器的电容值为22pF、在 CSD18540Q5B MOSFET 数据表中列出的这一数值在哪里? 我在发布的数据表中找不到该值。

CSD18540Q5B

要确定寄生电感、应该将额外的电容器 C1添加到顶部 FET 还是底部 FET? 我是应该将其添加到两个 FET 还是只添加到一个 FET?

抱歉回答基本问题和英语差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keiju:  

    感谢您的提问并在我们的论坛上发帖!  

    [报价 userid="446065" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398006/drv8343-q1-questions-about-the-parameters-explained-in-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers ]整流器的电容值为22pF、CSD18540Q5B MOSFET 数据表上哪一项列出了? 我在发布的数据表中找不到此值。

    我认为此数据来自于最大反向电容(在下面的数据表图像中列为20pF)、但该值仅增加到所使用的标准22pF 电容。

    [报价 userid="446065" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1398006/drv8343-q1-questions-about-the-parameters-explained-in-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers ]]要查找寄生电感、应该将额外的电容器 C1添加到顶部 FET 还是底部 FET? 我应该将其添加到两个 FET 还是仅一个 FET?

    对于 RC 缓冲器、您可以为每个高侧和低侧 FET 设置一个电容器来抑制、如下图所示:  

    我希望这些信息对您有所帮助! 如果您还有其他问题、请再次联系。

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我了解整流器的电容。

    -关于 C1 ,我了解到缓冲电路中的电容器最终会添加到高侧和低侧 FET 中的每一个。
    不过、
    e2e.ti.com/.../pastedimage1617744455172v3。PNG.
    在上面的步骤2中、当添加 C1来测量振荡偏移时、我想知道是通过将值为 C1的电容器添加到高侧和低侧的每一个、还是仅添加到其中一个来测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keiju:  

    感谢您的澄清。  

    您似乎将该 C1添加到高侧和低侧、因为您正在表征每个 MOSFET。 本指南似乎只介绍了重要电机相位输出为源极的奇异高侧 FET 的缓冲、但实际上、您可能还想抑制低侧瞬态响应、而很可能需要描述该电路元件的特征。

    这是我目前对流程的理解、希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了在电路中添加 C1的步骤。 我能够将其添加到电路中进行测量。 非常感谢您的帮助。