工具与软件:
您好!
我们将 DRV8311用于无人机云台的 BLDC、请参阅下面的屏幕截图、我们想知道我们是否未将 SOA/SOB/SOC 连接到 MCU ADC、因为我们的 MCU 没有足够的 ADC 资源、
告知是否可用? BTW、如果我们可以考虑使用 SPI 读取寄存器以获取电路检测数据、谢谢。

Plesae 也回顾我们的 schematci 图,谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhang:
无法通过 SPI 寄存器读取 CSA 输出。 一个例外是、过流故障将通过 SPI 报告、但不报告常规电流值。
或者、您可以使用此常见问题解答中的建议将三个 SOx 输出合并为一个输出: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219254/faq-how-to-convert-3-csa-outputs-to-one-with-bldc-integrated-fet-drivers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=what%20to%20do%20with%20unused%20csa%20pins#。
如果您已经以不同的方式测量相电流、或者根本不需要电流测量、则可以将 SOx 保持悬空。
如果这有帮助、请告诉我。
此致!
Davis
嗨、Davis:
感谢您的回复。
现在、我们需要对 DRV8311提供支持。
由于 DRV8311用于 BLDC 驱动器并用于 无人机云台控制、因此我们希望 BLDC 满足以下要求:
1. Plesae 建议我们是否需要使用 BLDC 是开环控制,如果我们没有电流传感器?
2. 我们需要电机旋转角度小于或等于1°,以便我们可以 更 准确地控制相机;
3.请告知如何避免在 BLDC 中启动振动的问题;
4. DRV8311是否支持低电流模式? 如何 计算最小电流值?
另外、请检查我们的原理图并在有任何错误时提供建议、谢谢。

尊敬的 Zhang:
1. 澄清一下、您的意思是不会监测电流检测输出、还是不会使用霍尔传感器? 本视频可以提供有关开环和闭环控制所需的更多信息: https://www.youtube.com/watch?v=S28P3ZTD9ws。
2. 我需要与我的团队一起研究这些信息,并在下周提供答案。
3.为避免启动时出现意外移动、建议使用初始位置检测等算法。 我链接的视频中概述了该方法。
4.在 nSLEEP 被拉至低电平时、将启动一个低功耗模式。 数据表提供了发生这种情况时的电流消耗参数。
原理图看起来很好、如果您不使用 CSAREF、但没有为其提供任何电压、请记住禁用 CSAREF 欠压故障。
如果同时回答了您的问题、请告诉我、我将很快就问题2与您联系。
此致!
Davis
嗨、Davis:
感谢您的热情款待;
1. 为了澄清一点、您的意思是不会监测电流检测输出、还是不会使用霍尔传感器? 本视频可以提供有关开环和闭环控制所需的更多信息: https://www.youtube.com/watch?v=S28P3ZTD9ws.
很抱歉、由于 中国的政策、我们无法评估打开 YouTube 视频、因此请检查是否有其他渠道可以观看您的视频?
2. 我需要与我的团队一起研究此信息并在下周提供答案。
这是非常 感谢您和您的团队的支持,我们将等待您的答复;
3. 为避免在启动时出现意外移动、我建议使用初始位置检测等算法。 我链接的视频中概述了该方法。
根据您的建议、我们添加 用于电 机转子初始位置检测的位置传感器、我们可以将位置传感器信号发送到 MCU 以进行 SPI 控制、对吗?
4. 当 nSLEEP 被拉至低电平时、将启动一个低功耗模式。 数据表提供了发生这种情况时的电流消耗参数。 [报价]抱歉、我的问题的意思是、如果电机 充电缓慢、 总线电流非常小、因此我们想知道 DRV8311是否支持 低电流模式 THAKS。
原理图看起来不错、但请记住在未使用时未向 CSAREF 提供任何电压时禁用 CSAREF 欠压故障。这对您的答复很好,我们的原理图是好的,我们期待您的答复,为上述问题提供解决方案,谢谢。
[/quote]
尊敬的 Zhang:
尝试访问此视频链接: https://www.ti.com/video/6269668413001#tab-1。如果可行、请告诉我、我可能需要咨询我的团队、找到另一种方法来与您分享这些信息。
初始位置检测实际上是一种无传感器算法、它使用电机线圈中的电压脉冲来测量反电动势、以找到转子位置。 如果您能够访问该视频、视频会更详细地进行说明。 或者、使用绝对编码器等位置传感器时、无需旋转即可获得转子的位置、并且您应该能够立即进入闭环加速。
最后、如果转子的扭矩输出很小、您应该能够从 DRV8311输出低电流。 DRV8311可处理最高5A 的峰值输出、但如果不是这种输出、只要算法能够控制这种输出就可能。
此致!
Davis
嗨、Davis:
我们将为位置环路添加霍尔传感器,如 Melexis MLX90381或其他,谢谢。