This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:OUTx 问题和原理图审核

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392462/drv8311-the-outx-issue-and-schematic-review

器件型号:DRV8311

工具与软件:

您好!

我们将 DRV8311用于无人机云台的 BLDC、请参阅下面的屏幕截图、我们想知道我们是否未将 SOA/SOB/SOC 连接到 MCU ADC、因为我们的 MCU 没有足够的 ADC 资源、

告知是否可用? BTW、如果我们可以考虑使用 SPI 读取寄存器以获取电路检测数据、谢谢。

Plesae 也回顾我们的 schematci 图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    无法通过 SPI 寄存器读取 CSA 输出。 一个例外是、过流故障将通过 SPI 报告、但不报告常规电流值。

    或者、您可以使用此常见问题解答中的建议将三个 SOx 输出合并为一个输出: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219254/faq-how-to-convert-3-csa-outputs-to-one-with-bldc-integrated-fet-drivers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=what%20to%20do%20with%20unused%20csa%20pins#。

    如果您已经以不同的方式测量相电流、或者根本不需要电流测量、则可以将 SOx 保持悬空。

    如果这有帮助、请告诉我。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

     感谢您的回复。

    现在、我们需要对 DRV8311提供支持。

    由于 DRV8311用于 BLDC 驱动器并用于 无人机云台控制、因此我们希望 BLDC 满足以下要求:

    1. Plesae 建议我们是否需要使用 BLDC 是开环控制,如果我们没有电流传感器?

    2. 我们需要电机旋转角度小于或等于1°,以便我们可以 更 准确地控制相机;

    3.请告知如何避免在 BLDC 中启动振动的问题;

    4. DRV8311是否支持低电流模式? 如何 计算最小电流值?  

    另外、请检查我们的原理图并在有任何错误时提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1. 澄清一下、您的意思是不会监测电流检测输出、还是不会使用霍尔传感器?  本视频可以提供有关开环和闭环控制所需的更多信息: https://www.youtube.com/watch?v=S28P3ZTD9ws。

    2. 我需要与我的团队一起研究这些信息,并在下周提供答案。

    3.为避免启动时出现意外移动、建议使用初始位置检测等算法。 我链接的视频中概述了该方法。

    4.在 nSLEEP 被拉至低电平时、将启动一个低功耗模式。 数据表提供了发生这种情况时的电流消耗参数。  

    原理图看起来很好、如果您不使用 CSAREF、但没有为其提供任何电压、请记住禁用 CSAREF 欠压故障。

    如果同时回答了您的问题、请告诉我、我将很快就问题2与您联系。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    感谢您的热情款待;

    1.  为了澄清一点、您的意思是不会监测电流检测输出、还是不会使用霍尔传感器?  本视频可以提供有关开环和闭环控制所需的更多信息: https://www.youtube.com/watch?v=S28P3ZTD9ws.

    很抱歉、由于 中国的政策、我们无法评估打开 YouTube 视频、因此请检查是否有其他渠道可以观看您的视频?

    2.  我需要与我的团队一起研究此信息并在下周提供答案。

    这是非常 感谢您和您的团队的支持,我们将等待您的答复;

    3. 为避免在启动时出现意外移动、我建议使用初始位置检测等算法。 我链接的视频中概述了该方法。

    根据您的建议、我们添加 用于电 机转子初始位置检测的位置传感器、我们可以将位置传感器信号发送到 MCU 以进行 SPI 控制、对吗?

    4. 当 nSLEEP 被拉至低电平时、将启动一个低功耗模式。 数据表提供了发生这种情况时的电流消耗参数。  [报价]

    抱歉、我的问题的意思是、如果电机 充电缓慢、 总线电流非常小、因此我们想知道 DRV8311是否支持 低电流模式 THAKS。

    原理图看起来不错、但请记住在未使用时未向 CSAREF 提供任何电压时禁用 CSAREF 欠压故障。

    这对您的答复很好,我们的原理图是好的,我们期待您的答复,为上述问题提供解决方案,谢谢。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    尝试访问此视频链接: https://www.ti.com/video/6269668413001#tab-1。如果可行、请告诉我、我可能需要咨询我的团队、找到另一种方法来与您分享这些信息。

    初始位置检测实际上是一种无传感器算法、它使用电机线圈中的电压脉冲来测量反电动势、以找到转子位置。 如果您能够访问该视频、视频会更详细地进行说明。 或者、使用绝对编码器等位置传感器时、无需旋转即可获得转子的位置、并且您应该能够立即进入闭环加速。

    最后、如果转子的扭矩输出很小、您应该能够从 DRV8311输出低电流。 DRV8311可处理最高5A 的峰值输出、但如果不是这种输出、只要算法能够控制这种输出就可能。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我仍然在研究位置控制的分辨率。 您能否确认您是要使用编码器、霍尔传感器还是无传感器控制?

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我只是想跟进我之前的消息、以了解有关该系统的更多信息。 这将帮助我确定获得所需精度的建议。 如果您有任何信息、请告诉我。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我们将为位置环路添加霍尔传感器,如 Melexis MLX90381或其他,谢谢。

    e2e.ti.com/.../MLX90381_2D00_Datasheet_2D00_Melexis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    该霍尔传感器似乎在 XY 磁轴上提供1度的总角度误差、并进行动态补偿。 DRV8311的电机控制的精度将同时取决于此霍尔传感器的精度和软件算法的效率。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    好的,非常感谢您的支持,我们将完成我们的设计和测试 Fistly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    听起来不错! 我现在将关闭此主题帖、但 如果您在测试后仍有疑问、请解决此主题/回复/启动新主题帖。

    此致!

    Davis