工具与软件:
您好、TI 专家
我们将 BLDC 电机(8极)与电机控制器 MCF8329A 结合使用来构建电动水泵。
为了跟踪实际的电机转速、我们使用 FG 输出信号。
我们在执行电机检查时发现了 FG 输出问题。
当电机以3625rpm 运行时、FG 波形的结果是输出约1.58kHz、而不是转子检测频率(约60Hz)、(请参阅下面的波形)。
驱动速度(FG 输出频率)和实际电机转速在电机停止并启动三或四次时同步、此时通常生成 FG 信号(大约60Hz)。
但是、在重新启动和复位电机电源后可能会出现 FG 输出问题。
[1. FG 信号故障]

[2. F.的正常情况 G 信号]

[咨询详情]
1.错误的潜在原因是什么?
2.您能就改进方法提供建议吗?
此致、
Thao N