This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:发生关于 FG 输出错误

Guru**** 2428100 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395964/mcf8329a-regarding-fg-output-error-occurrence

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好、TI 专家

我们将 BLDC 电机(8极)与电机控制器 MCF8329A 结合使用来构建电动水泵。

为了跟踪实际的电机转速、我们使用 FG 输出信号。

我们在执行电机检查时发现了 FG 输出问题。

当电机以3625rpm 运行时、FG 波形的结果是输出约1.58kHz、而不是转子检测频率(约60Hz)、(请参阅下面的波形)。

驱动速度(FG 输出频率)和实际电机转速在电机停止并启动三或四次时同步、此时通常生成 FG 信号(大约60Hz)。

但是、在重新启动和复位电机电源后可能会出现 FG 输出问题。

[1. FG 信号故障]

[2. F.的正常情况 G 信号]

[咨询详情]

1.错误的潜在原因是什么?

2.您能就改进方法提供建议吗?

此致、

Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    1. 您能否提供寄存器配置?
    2. 请尝试将寄存器 CLOSED_LOOP1 (0x88)中的 FG_SEL 设置为1b、以便在电机处于闭环时 FG 只输出、以查看这是否会提高 FG 信号的精度。

    当电机旋转时、如果 FG 引脚同时处于故障和正常情况下、您能否为速度环路提供速度 FDBK 和基准值? 如果使用的是 Motor Studio、这些值会在 Motor status 部分下提供:

    如果不使用 Motor Studio、则可以分别从寄存器地址0x76E 和0x5D0读取这些值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    1.由于此问题在器件重新启动后出现、因此我想检查 CLOSED_LOOP1的 EEPROM 值。 首次对器件上电时、您可以读取器件寄存器并检查 CLOSED_LOOP1寄存器(地址0x88)的值吗?

    2.我想确保电机以预期的速度旋转。  当 FG 引脚在电机旋转时处于故障和正常情况下、您可以检查速度 FDBK 和速度环路基准的值吗?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.首次为器件上电时、CLOSED_LOOP1 (地址:0x00000088)的读取值为0x1771143C。

    2.由于驱动电机时出现噪声导致 I2C 通信中断、因此我通过设置内部值作为 DACOUT 引脚的电压输出来检查速度值。

    参考:将 DACOUT 输出设置为 DEVICE_CONFIG1:0x00100002中的位29:28。
    将 DAC_1的位11:0中的0x76E 设置为读取 SPEED_FDBK。

    →I 从 DACOUT 提取了 SPEED_FDBK (0x76E)、并验证了 DACOUT 速度和 DRV_FG。 即使 DACOUT 速度是常规速度(与实际速度相同)、DRV_FG 也会产生高频信号。

    我将使用 SPEED_FDBK 信号连接 FG 信号故障波形。


    添加了信息:DRV_FG 的高频仅在期间出现 满量程 并持续到一个驱动周期结束为止。  我在下一周期发送运行命令后、它将返回到正常频率(与实际速度相同)。

    此致、

    Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    感谢您的提问! 昨天是美国的假日、感谢您耐心回答您的问题。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

    可以测量相电压并检查 PWM 输出频率吗?

    2.能否在 PWM_FREQ_OUT 设置为15kHz 和25kHz 的情况下进行测试、以查看是否使用这些值来解决问题?

    此致、

    约书亚