This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:nSLEEP 高电平和 PWM 之间的间隔应用

Guru**** 2423190 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407138/drv8800-interval-between-nsleep-high-and-pwm-apply

器件型号:DRV8800

工具与软件:

嗨、团队:

在 D/S 中、据说当 nSLEEP 从低电平切换到高电平时、用户应在应用 PWM 之前延迟1ms。

如果这个时间间隔短于1ms、会发生什么类型的问题?

此致、
转至   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    感谢您的提问。

    DRV8800使用电荷泵  生成高于 VBB 的电源以驱动源极侧 DMOS 栅极。 给出了1ms 的时间来稳定电荷泵。 用于导通 DMOS FET。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    感谢您的回答。

    那么、在下面的情况下、电荷泵是否会逐渐稳定?
    或者在重新配置 nSLEEP 之前电机不会运行?

    >nSLEEP 已发布
    >(等待<1毫秒)
    >通电(PWM0%至80%、23.4kHz、20ms)
    >恒速(PWM80%、23.4 kHz)
    >Slew Down (PWM80%-> 0%、23.4kHz、20ms)
    >休眠设置 ←直到此时电机才会移动吗?  

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    有更新吗?

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    感谢您的跟进。

    当电荷泵在稳定时、如果器件尝试运行电机、则电荷泵可能未上升到所需的电平。  VCP 电压电平在内部监控、如果发生故障、 则会禁用器件的输出。

    请告诉我这是否澄清。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Iminu:

    感谢您的答复。

    也就是说、如果我在没有1ms 延迟的情况下输入 PMW、VCP 将无法稳定、电机可能永远无法启动、对吧?

    此致、

    转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Iminu:

    您有更新吗?
    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    你是对的。 如果没有 1ms 的 延迟、电机可能无法启动、因为 VCP 电压可能不足以导通 FET。

    如果这可以澄清问题、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu