工具与软件:
嗨、团队:
在 D/S 中、据说当 nSLEEP 从低电平切换到高电平时、用户应在应用 PWM 之前延迟1ms。
如果这个时间间隔短于1ms、会发生什么类型的问题?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Iminu:
感谢您的回答。
那么、在下面的情况下、电荷泵是否会逐渐稳定?
或者在重新配置 nSLEEP 之前电机不会运行?
>nSLEEP 已发布
>(等待<1毫秒)
>通电(PWM0%至80%、23.4kHz、20ms)
>恒速(PWM80%、23.4 kHz)
>Slew Down (PWM80%-> 0%、23.4kHz、20ms)
>休眠设置 ←直到此时电机才会移动吗?
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
转至