工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在其项目中测试了 DRV8343-Q1、并遇到了以下问题、您能帮助我们审查并发表一些评论吗?谢谢!
原理图:
e2e.ti.com/.../DRV8343_2D00_Q1-schematic.pdf
1. 芯片的输出端都是高电平

2. 我可以知道为什么软件设置的死区时间是无效的?

此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在其项目中测试了 DRV8343-Q1、并遇到了以下问题、您能帮助我们审查并发表一些评论吗?谢谢!
原理图:
e2e.ti.com/.../DRV8343_2D00_Q1-schematic.pdf
1. 芯片的输出端都是高电平

2. 我可以知道为什么软件设置的死区时间是无效的?

此致、
Ivy
您好、Yara、
请参阅下面的反馈。
1.客户使用的是 SPI 版本。
2. DEAD_TIME 为 默认值1000ns、客户尝试通过 SPI 修改死区时间、但发现无法成功修改。
所有6个通道的 IDRIVE 设置均为1A。
PWM_MODE = 000b、6x PWM 模式
5. 波形测量方法:两个 MOS 门在 A 相通过示波器测量;驱动和 FET 没有损坏
谢谢!
此致、
Ivy
您好、Ivy:
因此看起来没有发生击穿、当尝试查看死区时间之类的内容时、务必查看 GHx 至 SHx。 我认为可能存在这些尖峰、因为客户正在为 IDRIVE 使用1A 电流。 1A 对于他们使用的 FET 来说可能过大、因为 Qgd 为22nC。
请参阅以下 FAW、为其系统选择理想的 IDRIVE 设置:
降低 IDRIVE 设置后、可以随时发送更新的波形以供我在需要时进行分析。
此致、
Yara