This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:死区时间

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416201/drv8343-q1-dead-time

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其项目中测试了 DRV8343-Q1、并遇到了以下问题、您能帮助我们审查并发表一些评论吗?谢谢!

原理图:

e2e.ti.com/.../DRV8343_2D00_Q1-schematic.pdf

1. 芯片的输出端都是高电平

2. 我可以知道为什么软件设置的死区时间是无效的?

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    客户似乎同时打开了高侧和低侧。

    它们使用的是 SPI 还是硬件型号?

    它们的死区时间是多少?

    客户使用哪些 IDRIVE 设置?

    它们是否使用 独立半桥 PWM 模式?

    您能否提供有关他们何时看到此击穿事件的更多背景信息? 以及它们是否已损坏驱动器或 FET?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    请参阅下面的反馈。

    1.客户使用的是 SPI 版本。

    2. DEAD_TIME 为 默认值1000ns、客户尝试通过 SPI 修改死区时间、但发现无法成功修改。

     所有6个通道的 IDRIVE 设置均为1A。

     PWM_MODE = 000b、6x PWM 模式

    5. 波形测量方法:两个 MOS 门在 A 相通过示波器测量;驱动和 FET 没有损坏  

     谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    GHx 是从 GHx 测量到 GND 还是从 GHx 测量到 SHx? 否则、请让客户针对 SHX 采取措施。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    1、上一个波形是 GHx 至 GND 波形。
    2、GHx 至 SHx 测试波形如下所示,从波形可以看出,高侧 MOS 开路会导致 低侧 MOS 出现电压尖峰。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    因此看起来没有发生击穿、当尝试查看死区时间之类的内容时、务必查看 GHx 至 SHx。 我认为可能存在这些尖峰、因为客户正在为 IDRIVE 使用1A 电流。 1A 对于他们使用的 FET 来说可能过大、因为 Qgd 为22nC。

    请参阅以下 FAW、为其系统选择理想的 IDRIVE 设置:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential

    降低 IDRIVE 设置后、可以随时发送更新的波形以供我在需要时进行分析。

    此致、

    Yara