This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:DRV3205EVM

Guru**** 2423170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8161, DRV8353, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416506/drv3205evm-drv3205evm

器件型号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8161DRV8353DRV8300、DRV8350

工具与软件:

我们要为无人机开发三相 BLDC 电机。 我们的规格为2.5KW、80V、FOC 型。 我们是否可以将 DRV3205与外部 MOSFET 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    感谢您的提问! DRV3205不适用于80V 应用、因此遗憾的是、无法使用。 80V 是标称工作电压吗? 电源泵送/减速可能会出现的预期电压瞬态峰值是多少? 对于带外部 FET 的2.5kW、我们拥有的最高额定电压驱动器为 DRV8161、DRV8353和 DRV8300。 这些驱动器在约100V 时具有绝对最大额定值。 如果80V 是您的标称工作电压、则在电源泵回的情况下、最大绝对电压100V 不会提供太多的裕度。 通常、我们建议绝对最大值为标称工作电压的1.5倍至2倍、以便提供瞬态裕度。 DRV8161、DRV8353和 DRV8300主要针对48V 应用而设计。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony 早上好

    感谢您的及时回复。

    我们正在设计用于无人机的 ESC、并使用12节至14节串联电池作为输入电压。正确地说、我们将1.5倍作为77V 的裕度。 我们是否应该尝试使用 DRV81xx 和 DRV83xx?

    此致

    Chirag Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    感谢您的澄清、DRV816x 和 DRV8350/3器件或 DRV8300应该适用于12节至14节串联电池。 如果您有任何其他问题、请告诉我! DRV816x 是我们目前正在开发的最新48V 驱动器(我们已经提供了样片)、由于它 是单相驱动器、因此可以更好地将驱动器放置在更靠近 FET 的位置、从而帮助减少布局中的寄生电感(对于三相电机、您需要3个 DRV816x 驱动器)。 DRV8300是一种非常基本的三相驱动器、而 DRV8353是一种三相驱动器、具有许多集成保护功能和集成 CSA。  

    以下是大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导。

    我们还开发我们自己的 BLDC 电机、因此对于不同的绕组配置(Y 形或 Delta 形)类型、无论我们如何、我们相信相同的解决方案都适用

    希望将三角形绕组用于无人机应用是常见的、但我们需要您对绕组配置的看法、无论我们是继续使用星形拓扑还是三角形拓扑用于重载无人机、如果您有任何参考文档、请与我们分享。

    再次感谢您抽出宝贵的时间、我们的问题已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    很高兴能提供帮助! 遗憾的是、我没有 为无人机应用提供有关 Wye vs Delta 绕组的任何指导、并且无法找到任何资源。 如果您发现有关此主题的有用资源、请告诉我! 我希望详细了解2之间的优点/缺点。

    此致、

    Anthony Lodi