主题中讨论的其他器件:DRV8161、 DRV8353、 DRV8300、DRV8350
工具与软件:
我们要为无人机开发三相 BLDC 电机。 我们的规格为2.5KW、80V、FOC 型。 我们是否可以将 DRV3205与外部 MOSFET 配合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chirag、您好!
感谢您的提问! DRV3205不适用于80V 应用、因此遗憾的是、无法使用。 80V 是标称工作电压吗? 电源泵送/减速可能会出现的预期电压瞬态峰值是多少? 对于带外部 FET 的2.5kW、我们拥有的最高额定电压驱动器为 DRV8161、DRV8353和 DRV8300。 这些驱动器在约100V 时具有绝对最大额定值。 如果80V 是您的标称工作电压、则在电源泵回的情况下、最大绝对电压100V 不会提供太多的裕度。 通常、我们建议绝对最大值为标称工作电压的1.5倍至2倍、以便提供瞬态裕度。 DRV8161、DRV8353和 DRV8300主要针对48V 应用而设计。
此致、
Anthony Lodi
Chirag、您好!
感谢您的澄清、DRV816x 和 DRV8350/3器件或 DRV8300应该适用于12节至14节串联电池。 如果您有任何其他问题、请告诉我! DRV816x 是我们目前正在开发的最新48V 驱动器(我们已经提供了样片)、由于它 是单相驱动器、因此可以更好地将驱动器放置在更靠近 FET 的位置、从而帮助减少布局中的寄生电感(对于三相电机、您需要3个 DRV816x 驱动器)。 DRV8300是一种非常基本的三相驱动器、而 DRV8353是一种三相驱动器、具有许多集成保护功能和集成 CSA。
以下是大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf
此致、
Anthony Lodi