This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:BLDC 无传感器梯形控制

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8329A, MCT8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414672/mct8329evm-bldc-sensor-less-trapezoidal-control

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A、MCT8316A 、、 MCF8329A

工具与软件:

您好!

有没有人见过像 S 这样的电机变量 加速基准(以 pu 为单位) 设置占空比 DAC 中的地址来实现 DACOUT_VAR_ADDR 12位寄存器(30-19)。 我已经提到了数据表中显示的 GUI 地址 7.8.5 算法变量寄存器 但在示波器上看不到输出。 我只想通过观察速度波形来调整 PI 控制器(以分析机器动态)。 我发现数据表中提到的地址与 GUI 中默认提到的地址有很大不同。 示例:设置占空比地址: 0x522 (数据表) 、设置占空比地址: 0x4E8 (GUI) . 此外、我还更改了中的每个可用位 PIN_CONFIG1 非常重要。

此致、

Anurag。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    三指 MCT8329、它有一个 DACOUT 通道。

    您能否确认 GUI 版本?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    创建目标配置 MCT8329A_GUI 1.1.3版本 . 在该版本中、它们明确提及了37和38引脚可用作 DAC。 但 EVM MCT8329A 中没有引脚37和38。 此外 CSA_GAIN 与数据表大不相同。 在视频中、您明确提到可以通过观察 DAC 中的波形来实现 PI 控制器调优、因为我们没有 MPET 位置。 此外、我们无法看到中的波形  虚拟示波器 .

    我希望你能帮助我们解决问题。

    此致、

    Anurag Kammari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我查看了 GUI、这就是文档中的错误。 该器件具有一个 DAC、而不是两个 DAC、请参阅数据表。

    我们可以使用数据表中提到的正确地址。

    您是否尝试了映射到 DACOUT 的 MOTOR_SPEED_PU 变量? 将  0x5CE 映射到 PIN_CONFIG1中的 DACOUT_VAR_ADDR

    DAC 波形展示了是否有任何振荡(由于不正确的 KP/KI)、过冲或瞬态响应行为。

    您可以在 FG、相电流/电压上使用示波器探头、以进行更准确的验证。

    您的应用是什么? 您是否也了解过 FOC 解决方案?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    实际上是地址 ( DACOUT_VAR_ADDR - 0x5CE)  如数据表中所示、GUI 中明确提及、但我们仍无法通过 DAC 监控电机参数。 在示波器中 FG 引脚输出和 相电流、电压 观测到的波形。

    PI 控制器 是根据我们的电机参数开发传递函数来设计的、但是没有按我们的预期对其进行调整 (电机急冲) . 只需通过监控速度即可 DAC, 我们能够以某种方式相应地调整控制器。 基本来说、我们正在寻找梯形无传感器控制、我们的最终应用将是这样 散热器。

    此致、

    Anurag KAMMARI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    如果出现任何错误、我们将进行验证并进行更新。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 MCT8329GUI 的问题是它实际上仅针对 MCT8316A、这是它的集成 MOSFET 版本、因此 CSA 增益与 MC8329不对应、并且通过引导式调优进行设置时、峰值电流 CBC_ILIMIT 也限制为仅8A。 正确吗? 如果是、我们何时可以期待 MCT8329A 的 GUI 更新版本? 截至今天、我看到7月23日更新的最新版本存在同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我将核实这一点并在明天回复 y9ou。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    EVM 上有1M Ω RSENSE、您可以确认吗?  

    另外确认电机电流额定值。  

    电流限值是根据 RSENSE * CSA 增益计算得出的。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="233040" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414672/mct8329evm-bldc-sensor-less-trapezoidal-control/5428465 #5428465"]我认为 MCT8329GUI 的问题在于它实际上只是针对 MCT8316A (它的集成 MOSFET 版本)、这就是 CSA 增益与 MC8329不对应的原因、通过引导式调优进行设置时、峰值电流 CBC_ILIMIT 也限制为仅8A。 正确吗?[/报价]

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此 EVM 具有1m Ω 的 Rsense。

    我所使用的电机电流额定值的连续电流为15A、峰值电流为25A。

    电流限值是根据 RSENSE * CSA 增益计算的。

    这是主要问题、根据 MCT8329EVM GUI、电流检测增益值与数据表不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我今天不在办公室、 明天我会回应。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你今天回到办公室。

    请帮我解决这个对我来说很紧迫的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    关于 RSENSE:

    我们最近发现、EVM 中使用的1m Ω 存在失调电压问题。

    我们推荐使用另一个器件型号 CRE2512-FZ-R001E-3 、或者如果您拥有、则尝试使用3m Ω 或5m Ω。

    关于 GUI:

    我看到指导部分显示了 CSA 增益的不同基准、该基准没有针对基于 TRAP 的 GUI 进行更新。

    请参阅如下所示的 GD_CONFIG1设置  

    您的应用是否需要陷阱、您是否评估了 FOC 解决方案(MCF8329A)?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送私人消息中的注册值、请进行查看、值是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="84961" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414672/mct8329evm-bldc-sensor-less-trapezoidal-control/5444172 #5444172"]

    我们最近发现、EVM 中使用的1m Ω 存在失调电压问题。

    我们推荐使用另一个器件型号 CRE2512-FZ-R001E-3 、或者如果您拥有、则尝试使用3m Ω 或5m Ω。

    [报价]

    当我们信任评估板时、这些东西会很受伤、现在这种误差在我们的时间线中非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用程序是否需要陷阱?您评估了 FOC 解决方案(MCF8329A)吗?

    有没有任何方法可以获取 MCF8329A EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我知道、但此问题是随最新的 BOM 更新出现的。

    能否向我发送有关您在 TI 技术销售支持 团队中的联系人的消息?  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一封私人邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    我将关闭该主题、我们可以启动该消息、然后启动新的 E2E 主题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、很明显、我不应依赖 MCT8329EVM GUI 调优指南中预先计算的值。  

    相反、我应采用默认值、然后编辑需要更改的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhat:

    请告诉我、您通过 GUI 辅助工具使用了哪些价值?

    RSENSE 是一个问题、另一个方面是使用额定值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.