主题中讨论的其他器件:MCT8329A、MCT8316A 、、 MCF8329A
工具与软件:
您好!
有没有人见过像 S 这样的电机变量 加速基准(以 pu 为单位) 、 设置占空比 。 DAC 中的地址来实现 DACOUT_VAR_ADDR 12位寄存器(30-19)。 我已经提到了数据表中显示的 GUI 地址 7.8.5 算法变量寄存器 但在示波器上看不到输出。 我只想通过观察速度波形来调整 PI 控制器(以分析机器动态)。 我发现数据表中提到的地址与 GUI 中默认提到的地址有很大不同。 示例:设置占空比地址: 0x522 (数据表) 、设置占空比地址: 0x4E8 (GUI) . 此外、我还更改了中的每个可用位 PIN_CONFIG1 非常重要。
此致、
Anurag。