This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:什么是 DRV1100保持时间容差

Guru**** 2413560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1424946/drv110-what-is-the-drv1100-keep-time-tolerance

器件型号:DRV110

工具与软件:

嗨、团队:

 我遇到了 一个问题、     两个样本的 Tkeep 不同 (Ckeep 相同 )I 使用 LCR 测量    ;但螺线管峰值电流保持时间不同  、我将 DRV110芯片从一个样本更换为烦恼   ;保持时间跟随芯片、我想知道      不同 DRV110之间的 Tkeep 容差有多大?  谢谢!

 样本1 μ:s

样本2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要在 DRV110EVM 上进行评估并在两个单独的电路板上进行测试或测试之间替换 DRV110?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我 在 我们自己设计的 电路板之间交换 DRV110、我没有 DRV110 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为器件之间没有太大的差异。 我们在此器件上没有提供确切的数据。

    您看到过多少件商品的这种变化?

    该时间变化是否会导致应用出现一些问题?  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  I test 大约 7块电路板、 4 块电路板  189ms   三块电路板   170ms 174ms 172ms    ;μ s

    是、在我们的应用中、我们需要一个精确的时间 来 打开  螺线管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系了其他一些团队成员、以了解我们是否可以获得关于保持时间的规格。   

    这是一个新项目吗?  您可考虑使用 DRV8952等半桥器件吗 ?它具有集成电流调节功能、因此您可以设置所需的电流调节级别来实现峰值和保持功能、而且通过直接使用 MCU 控制 IN1和电流调节、您将获得非常严格的时序控制。  另一个选择是 采用 DRV8143-Q1 来设计单通道器件。 这条路由可能比 DRV110便宜。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     这是一个旧工程、我认为它很难 用其他芯片替代 DRV110;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们刚刚从我们的设计团队收到反馈、他们确认我们没有此数据。 这是因为该器件是我们产品系列中的旧产品之一。  

    从我们在产品上看到的情况来看、器件之间很可能存在20%的差异。 这并不意味着每个器件都会有20%的差异、但在器件的总分布上、任何器件都可能处于典型规格的20%范围内。

    此致!

    David