This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我遇到了 一个问题、 两个样本的 Tkeep 不同 (Ckeep 相同 )I 使用 LCR 测量 ;但螺线管峰值电流保持时间不同 、我将 DRV110芯片从一个样本更换为烦恼 ;保持时间跟随芯片、我想知道 不同 DRV110之间的 Tkeep 容差有多大? 谢谢!
样本1 μ:s
样本2:
您好!
感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈
您好!
是否要在 DRV110EVM 上进行评估并在两个单独的电路板上进行测试或测试之间替换 DRV110?
此致!
David
您好、 我 在 我们自己设计的 电路板之间交换 DRV110、我没有 DRV110 EVM
您好!
我已经联系了其他一些团队成员、以了解我们是否可以获得关于保持时间的规格。
这是一个新项目吗? 您可考虑使用 DRV8952等半桥器件吗 ?它具有集成电流调节功能、因此您可以设置所需的电流调节级别来实现峰值和保持功能、而且通过直接使用 MCU 控制 IN1和电流调节、您将获得非常严格的时序控制。 另一个选择是 采用 DRV8143-Q1 来设计单通道器件。 这条路由可能比 DRV110便宜。
此致!
Jacob
您好!
我们刚刚从我们的设计团队收到反馈、他们确认我们没有此数据。 这是因为该器件是我们产品系列中的旧产品之一。
从我们在产品上看到的情况来看、器件之间很可能存在20%的差异。 这并不意味着每个器件都会有20%的差异、但在器件的总分布上、任何器件都可能处于典型规格的20%范围内。
此致!
David