This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:DRV8316C--Q1降压转换器

Guru**** 2769775 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439130/drv8316c-q1-drv8316c--q1-buck-converter

器件型号:DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316、DRV8316C

工具与软件:

我绘制了有关 drv8316的图、但我不确定降压转换器结构是否可以正常工作。 您是否还可以检查我的电路并回答它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:  

    感谢您发送编修。  

    对于降压转换器、我建议使用值为22uF 的电容器、根据您的应用需求、使用22 Ω 电阻器(RBK)或22/47uH 电感器(LBK)。  

    例如、我们的 DRV8316EVM 原理图显示了可选的放置方式:

     

    并且、数据表根据应用需求深入探讨了三种不同的选项:

     

    附加原理图反馈:  

    -我不建议将 nSLEEP 和 DRVOFF 上拉至 AVDD、因为 MCU GPIO 应推挽这些引脚以相应地切换器件(例如、 DRVOFF 在高电平时将器件置于高阻态、而 nSLEEP 在低电平时将器件置于睡眠模式)

    - CPH 和 CPL 电容器应该更改为47nF、以实现2倍的电源电压

    -如果需要,可以添加一个0.1V VREF 额定电压的电容器到 VREF/ILIM 引脚

    -如果没有在原理图的其他地方实施、我建议在 VM 引脚上使用>=10uF 的电容器和0.1uF 的电容器(都是2x VM)连接到 PGND。  

    我希望这些信息对您有所帮助! 如果有任何其他问题、请尽管与我们联系。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您的回答。 我应该为 nSLEEP 和 DRVOFF 信号应用上拉或上拉黎明吗? 最后、您有 drv8316c 的示例原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '-İstenirse VREF/ILIM pinine 0.1V VREF anma kondansatörü ekleyebilirsiniz' Burada 0.1V derken neyi kastediyorsunuz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:

    当然! 很高兴提供帮助。

    nSLEEP 和 DRVOFF 都不需要上拉/下拉电阻器、但如果需要、可以对 nSLEEP 执行10k Ω 上拉电阻器。

    请在此处找到 DRV8316EVM 原理图、作为绝佳的参考点:e2e.ti.com/.../MD037A_2800_002_29005F00_Sch.PDFBest此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yeşu。
    我跟着你说,因为我不想在我的工作中犯错误。 非常感谢您的帮助。 祝你 Barış 好,祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baris:  

    很乐意提供支持! 如果有任何其他问题、请随时再次向我们的论坛进行反馈。

    祝你一切顺利。

    -约书亚