请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8706-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
DRV8706-Q1是否具有 DRV8714和 DRV8718等无源续流特性? 我在数据表中没有找到此类说明。
此致
灰色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
DRV8706-Q1是否具有 DRV8714和 DRV8718等无源续流特性? 我在数据表中没有找到此类说明。
此致
灰色
您好、灰:
感谢您的提问。
最终、DRV8706-Q1可以实现几乎相同但不同的方法。
DRV8714-Q1中列出了4种组合。 根据逻辑输入(HB_PWMx = H 或 L)、DRV 提供3种组合(HS 和 LS 关断、HS 导通和 LS 关断、HS 关断和 LS 关断)
DRV8706-Q1可支持这3种组合(HS 和 LS 关断、HS 开和 LS 关、HS 关断和 LS 关断)。 它来自 INx 和 nHIZx 的组合。
我想在这里停下来参加这次讨论。 但严格地说、DRV8706-Q1中 B 和 D 是不同的。 如果要与 DRV8714-Q1匹配、则应在 MCU 中翻转 INx 极性。
此致
森田信也