This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:无源续流

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1449040/drv8706-q1-passive-freewheeling

器件型号:DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

DRV8706-Q1是否具有 DRV8714和 DRV8718等无源续流特性? 我在数据表中没有找到此类说明。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问。

    最终、DRV8706-Q1可以实现几乎相同但不同的方法。  

    DRV8714-Q1中列出了4种组合。 根据逻辑输入(HB_PWMx = H 或 L)、DRV 提供3种组合(HS 和 LS 关断、HS 导通和 LS 关断、HS 关断和 LS 关断)

    DRV8706-Q1可支持这3种组合(HS 和 LS 关断、HS 开和 LS 关、HS 关断和 LS 关断)。 它来自 INx 和 nHIZx 的组合。

    我想在这里停下来参加这次讨论。 但严格地说、DRV8706-Q1中 B 和 D 是不同的。 如果要与 DRV8714-Q1匹配、则应在 MCU 中翻转 INx 极性。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    感谢您的答复。 根据我的理解、如果客户希望使用 DRV8706-Q1实现无源续流、则可以使用 PWM 翻转 nHIZx。 对吗?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    是的、客户可以使用 nHIZx 实现无源续流。

    此致

    森田信也