Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8262, DRV8323, DRV8706-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1450077/drv8323
器件型号:DRV8323主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1、 DRV8262、、 DRV8706-Q1
工具与软件:
您好!
我是一名控制工程师、目前正在为直流电机设计电流环路。 我的目标是实现一个带宽(BW)为1kHz 的电流环路、随后在该环路之上构建速度和位置环路。
我想就电流环路所需的运行速率以及为 PID 控制器建立测量电流输入的设计进行咨询。 我将附上 DRV8323H 数据表作为参考。 可用硬件可利用1 MHz 的模拟带宽测量低侧的两个相位。
具体而言、我想问:
您是否建议使用10kHz 的模拟带宽对测量的电压进行滤波?
在每次迭代中应如何计算电流反馈、以实现最佳性能?
如果您提供有关如何有效地处理此设计的建议、我将不胜感激。
位置、速度和电流控制器的实现将基于 Simulink。
此致、
Omer。